Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Une maintenance bien planifiée

La station d'épuration du lac de Thoune bénéficie d'un accès rapide aux données des instruments

La station d'épuration de Thoune, en Suisse, optimise la maintenance de ses équipements de mesure au sein de la station grâce à un accès en ligne aux informations actualisées des instruments. La documentation et les informations nécessaires peuvent être récupérées et téléchargées rapidement et facilement ; ainsi, il devient possible d'évaluer le caractère critique des instruments pour le process et de réduire les dépenses en pièces de rechange.

  • Optimisation de la maintenance des équipements de mesure grâce à l'accès en ligne aux informations actualisées sur les instruments ©Endress+Hauser

    Des informations actualisées sur les instruments permettent à la station d'épuration de Thoune, en Suisse, de réduire les coûts de maintenance.

Le résultat

  • De meilleures procédures de maintenance grâce à la rapidité de récupération en ligne des documents et des données actualisées pertinentes

  • Accès simplifié grâce à la mise en œuvre au sein du système de commande actuel

  • Réduction de la gestion des stocks grâce à la standardisation des pièces de rechange et des composants

  • Avec les eaux usées de près de 120 000 habitants et de nombreuses activités commerciales et industrielles, la station d'épuration du lac de Thoune traite plus de 13 millions de m3 d'eau chaque année. Le gaz produit par la station d'épuration permet de générer de l'électricité verte et la chaleur dégagée par la production d'électricité est réintroduite dans le réseau de chauffage de l'agglomération.

  • L'accès aux informations pertinentes sur les instruments aide la station d'épuration à optimiser sa maintenance
    Grâce à la liaison avec notre système de commande, nous pouvons rapidement identifier l'instrument concerné en cas d'erreur et très vite commander le bon appareil de remplacement ou les pièces de rechange adéquates.

    Hanspeter Reist

    Head of projects & processes, ARA Thunersee

Le défi

Dans le cadre d'un projet, la station d'épuration a optimisé ses procédures de maintenance concernant la gestion de la documentation. Le but était de mettre en place une application basée sur le web afin de simplifier la planification des opérations de maintenance. Les techniciens opérateurs ont opté pour le portail W@M. Comme elle pouvait être intégrée dans le système de commande, cette plate-forme de données en ligne correspondait parfaitement aux attentes. L'accès permanent à des informations actualisées sur les instruments de mesure installés permet une maintenance et une documentation optimisées.

Notre solution

Pour commencer, un audit a été réalisé pour enregistrer les instruments de mesure auprès du portail W@M. Les techniciens service ont effectué une évaluation des instruments, quel que soit leur fabricant, au regard de leur importance pour les process (risque de réparation). Au terme de cet audit, la grille de criticité a fourni une vue d'ensemble des instruments de mesure pour lesquels des pièces de rechange ou des instruments de remplacement doivent être conservés en stock. Il devient ainsi possible de réduire considérablement les coûts de stockage et de standardiser les composants des instruments Endress+Hauser.

Intégration dans le système de commande

Une fois les données enregistrées sur le portail W@M, une connexion a été mise en place avec le système de commande et les points de mesure en lien avec les données appropriées. Le programme de visualisation permet à la station d'épuration du lac de Thoune d'identifier rapidement l'instrument de mesure en question et d'accéder aux informations requises. Les manuels d'utilisation, les références de commande, les rapports de maintenance, les pilotes de logiciels ou les pièces de rechange correspondants sont alors à portée de clic et toujours à jour grâce à la connexion en ligne vers la base de données Endress+Hauser.

Vue d'ensemble actualisée des équipements installés

Le portail W@M offre à la station d'épuration du lac de Thoune une transparence maximale sur les équipements installés et une base fiable pour la planification des travaux de maintenance et les tâches de budgétisation telles que le remplacement ou la reconfiguration. Comme toutes les données sont actualisées et facilement accessibles, la communication avec l'équipe service d'Endress+Hauser que le client contacte lorsque c'est nécessaire se trouve considérablement simplifiée.