Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

iTHERM TrustSens : le premier capteur de température auto-étalonnable

100% de conformité – 0% d’effort Technologie de capteur exceptionnelle avec fonction d’auto-étalonnage

En 2017, la division R&D d’Endress+Hauser a lancé un projet en collaboration avec l’Université Technique d’Ilmena (Allemagne).
En dépit de nombreuses tentatives de la part de plusieurs fabricants de capteurs, aucun n’est jamais parvenu à développer un véritable capteur de température auto-étalonnable. Le processus d’étalonnage est une sorte de chaîne dans laquelle tous les maillons doivent être étroitement reliés. Lors des essais précédents, il manquait toujours un maillon et donc la traçabilité ne
parvenait pas à être démontrée.

Traçabilité et processus d'étalonnage

©Endress+Hauser

L’étalonnage du capteur de température a lieu dans l'atelier. Le capteur à étalonner est placé dans un bloc thermique avec un capteur de référence (maillon #1). Ce capteur est plus précis que le capteur à étalonner. Le capteur de référence est étalonné tous les ans par un laboratoire national accrédité (maillon #2). A cet égard, un capteur encore plus précis est utilisé.

Le capteur utilisé en laboratoire doit être lui-même étalonné selon l’International Temperature Scale of 1990, dénommé ITS-90 (maillon #3).

L’ITS-90 est un étalon pour l’échelle de température Kelvin et Celsius suivant le fameux Comité International des poids et mesure (CIPM). ITS-90 est basé sur le point fixe de substances pures, la plus connue étant probablement l’eau avec 273.16 K (0.01°C).

Il faut passer par les trois étapes mentionnées précédemment pour pouvoir avancer avec certitude que le capteur de température est correctement étalonné. La documentation veille à la démontrabilité et à la traçabilité du processus global.

Votre curiosité est attisée ? Découvrez ici l'article complet !

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser