Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière avec Endress+Hauser

Outils en ligne

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
Polymérisation dans l'usine chimique

Technologie et mesure mécanique obsolètes

La modernisation de la technologie obsolète au sein de votre process chimique vous aide à prévenir les arrêts imprévus

Lorsque les technologies de mesure mécaniques sont obsolètes, les temps et les coûts de maintenance peuvent augmenter très rapidement. De plus, les imperfections des instruments vieillissants peuvent provoquer des arrêts de production imprévus avec pour conséquence des pertes financières et une baisse de sécurité et de fiabilité. Investir dans de nouvelles technologies vous permet non seulement d'avancer dans la modernisation, mais aussi d'obtenir un process optimisé et bien organisé pour répondre aux exigences de l'industrie chimique.

203 024

euros

tel est le montant de la perte lorsque le traitement des oléfines est arrêté en cas d'utilisation d'une technologie de mesure mécanique obsolète, selon des experts industriels

Traitement des oléfines dans l'usine chimique

Notre offre

Nous vous aidons à atteindre vos objectifs, tels que l'obtention de performances de pointe tout en réduisant les coûts de fonctionnement, quel que soit le process ou l'application. Avec nos technologies, nous vous fournissons des données précises avec des efforts de maintenance réduits, pour une diminution des temps d'arrêt lors des opérations d'étalonnage et de test. Nos personnels de service et de vente sont présents dans votre région partout dans le monde et veillent à ce que vous obteniez toute l'assistance dont vous avez besoin, depuis le choix du bon capteur jusqu'aux programmes de maintenance. Ce que nous vous proposons :

  • Un nettoyage et un étalonnage sûrs, intégrés au process, ainsi que des auto-diagnostics et un test de fonctionnement périodique sans effort à l'aide de la technologie Heartbeat intégrée

  • Un diagnostic avancé pour la prévention des arrêts imprévus

  • La disponibilité des données à distance directement sur le terrain via marquage RFID pour un accès rapide aux informations sur les outils de production

  • Des plates-formes harmonisées pour les transmetteurs, qui contribuent à une approche de maintenance fiable et centralisée

  • Des instruments parfaitement adaptés avec une sécurité intrinsèque et un haut niveau de précision apportant des données et une sécurité fiables au process

Ce que vous pouvez faire

Cliquez sur ces diagrammes et découvrez comment vous pouvez réduire les coûts de maintenance !

  • Diagramme du réacteur discontinu dans l'industrie chimique ©Endress+Hauser

    Grâce à des technologies modernes, vous gardez le contrôle sur votre réacteur de polymérisation.

  • diagramme de la production d'éthylène ©Endress+Hauser

    La modernisation de votre production d'éthylène garantit un fonctionnement sans à-coups avec des données fiables, permettant ainsi d'améliorer la productivité et d'éviter des arrêts imprévus.

  • diagramme de la tour de refroidissement d'oléfines ©Endress+Hauser

    Une mesure fiable, à intervalles réguliers, du pH de l'eau de trempe nécessite un nettoyage du capteur au moins tous les deux jours, ce qui requiert beaucoup d'efforts en termes de temps et de personnel.

  • diagramme du fractionnement au sein du process d'oléfines ©Endress+Hauser

    Un contrôle réduit du process génère un fractionnement peu fiable - par exemple, la commande à distance est impossible en raison de la technologie de mesure de niveau obsolète.

Process et applications

Renforcez le leadership technologique afin d'optimiser les performances

Atteindre les meilleures performances dans votre process avec un coût d'exploitation réduit peut être crucial pour votre fonctionnement quotidien. Parallèlement à cela, votre objectif est d'atteindre une bonne qualité des produits, conformément aux exigences de votre client. Des données fiables et précises sont essentielles pour atteindre ce but. Le remplacement de la technologie de mesure mécanique obsolète vous donne une longueur d'avance. Nous sommes des experts de confiance à vos côtés.

Réacteur avec agitateur pour la polymérisation - la cristallisation influence votre ligne de sortie

Relevez le défi de la forte viscosité des polymères

La viscosité est une propriété importante d'un fluide et un paramètre crucial dans votre contrôle du process de polymérisation. Vous pouvez l'utiliser comme variable pour surveiller la qualité de votre produit. Si vous utilisez des appareils anciens avec une technologie obsolète, il est nécessaire de nettoyer très souvent le filtre pour éviter que votre dispositif ne soit obstrué, entraînant un arrêt de la production. Le remplacement de la mesure mécanique avec un débitmètre Coriolis Promass I vous apporte les avantages suivants :

  • Aucun filtre nécessaire – cela vous permet non seulement d'économiser du temps et des coûts de maintenance, cela garantit en même temps un process sûr et sans à-coups

  • La mesure en ligne de plusieurs variables (débit, densité, température et viscosité) couvertes par un seul point de mesure, pour vous aider à optimiser la qualité du produit

  • Une faible perte de charge grâce à la conception sous forme de tube droit unique

Le remplacement par un Promass I dans la polymérisation aide à prévenir la cristallisation et économiser des coûts de maintenance

Une durée de vie exceptionnelle grâce à la mesure de pH automatisée

Lors du refroidissement rapide d'oléfines, la mesure du pH à intervalles réguliers de l'eau de trempe contaminée peut contribuer grandement à prévenir l'encrassement dans le bas de la tour. Pour cela, il est nécessaire de nettoyer le capteur au moins tous les deux jours, ce qui requiert beaucoup d'efforts en termes de temps et de personnel. Si vous ne respectez pas ces intervalles de nettoyage, le capteur doit être remplacé au bout de deux semaines. Notre Liquiline CDC90 prolonge la durée de vie de votre capteur de plus de 30 fois.

  • Gains de temps - grâce au nettoyage et à l'étalonnage intégrés au process, inutile de déposer les électrodes

  • Efficacité - grâce aux systèmes d'auto-diagnostic, p. ex. contrôles de conditionnement des capteurs

  • Sécurité garantie pour les personnes et le process - étant donné qu'il n'est pas nécessaire de manipuler l'eau contaminée

Mesure du pH: notre système automatisé Liquiline prolonge la durée de vie de votre capteur de plus de 30 fois

Évitez les arrêts imprévus de votre process de fractionnement d'oléfines

La maintenance et la sécurité sont vos enjeux lorsque la température de l'application augmente. L'emploi d'anciens dispositifs à jauge de niveau magnétique dans les environnements à haute température réduit la sécurité et aboutit à des mesures peu fiables. De plus, lorsque la température devient trop haute, vous devrez faire face à un arrêt imprévu. Avec notre radar à ondes guidées Levelflex, nous vous aidons de manière efficace à conserver la maîtrise de votre fractionnement.

  • Une mesure de niveau en continu et fiable, basée sur le principe du temps de propagation dans des conditions de hautes températures

  • L'emploi d'une deuxième unité connectée au système instrumenté de sécurité (SIS) pour assurer la fonction de sécurité

  • Pas de faux déclenchement risquant de bloquer le système et de provoquer un arrêt imprévu

Colonne de fractionnement d'oléfines dans l'usine chimique

Avantages

Avec plus de 60 ans de savoir-faire d'application dans l'industrie chimique, nous construisons une relation durable avec nos clients. En gardant vos avantages à l'esprit, nous veillons à ce que vous obteniez l'aide nécessaire, de la sélection du bon capteur aux programmes de maintenance. La base de votre succès est notre service global et les forces de vente situées dans votre région, qui sont des experts de confiance à vos côtés .

13,000

employés dans le monde entier

Jusqu'à 130 000 €

d'économie de coûts par an pour la maintenance de votre électrode pH en cas d'utilisation de notre système de nettoyage et d'étalonnage automatisés Liquiline, si l'on considère 10 points de mesure au sein de votre installation

650 000+

débitmètres Coriolis installés avec succès

Nos réalisations