Endress+Hauser investit dans la technologie de capteurs
La filiale Innovative Sensor Technology IST AG agrandit son usine à Ebnat-Kappel, Suisse
Innovative Sensor Technology IST AG, qui fait partie du groupe Endress+Hauser, poursuit sa croissance. Le 24 mai 2019, le spécialiste des capteurs a officiellement inauguré une extension de son usine à Ebnat-Kappel en Suisse orientale. L'installation, construite au coût de près de 15 millions d'euros, offre aujourd'hui le double de surface utile.
Mirko Lehmann, directeur général de la société Innovative Sensor Technology IST AG, Matthias Altendorf, directeur général du Groupe Endress+Hauser et Klaus Endress, président du conseil de surveillance du Groupe Endress+Hauser, ont accueilli de nombreux clients, partenaires, représentants de la politique et de l'économie et employés, dans le cadre de cette inauguration.
"La demande croissante de capteurs innovants et la forte croissance correspondante chez Innovative Sensor Technology IST AG ont rendu nécessaire l'agrandissement des installations. Nous sommes convaincus d'avoir créé l'espace nécessaire pour produire encore plus d'innovations", déclare Matthias Altendorf, directeur général du Groupe Endress+Hauser
Demande croissante
L'usine de 13 500 mètres carrés comprend environ 3 700 mètres carrés d'espace de production, dont 1 500 sont réservés aux salles blanches. Les bureaux et la cafétéria ont également été agrandis. L'extension a été rendue nécessaire par les exigences croissantes en matière de production et les besoins croissants en espace.
Depuis son déménagement à Ebnat-Kappel en 2012, la société Innovative Sensor Technology IST AG a doublé le nombre d'employés sur le site pour atteindre près de 200. Les employés ont emménagé dans les nouvelles installations après l'achèvement du projet de construction de 18 mois, début 2019.
Innovative Sensor Technology IST AG
La société Innovative Sensor Technology IST AG, dont le siège social se trouve à Ebnat-Kappel en Suisse orientale, est l'un des principaux fabricants de capteurs physiques, chimiques et biologiques. La société IST AG est spécialisée dans le développement et la fabrication de capteurs de température à résistance en platine et en nickel à couche mince et à couche épaisse, de capteurs de débit massique thermiques, de capteurs d'humidité capacitifs, de capteurs de conductivité et de biocapteurs. L'entreprise, qui emploie 400 personnes dans le monde entier, fait partie du groupe Endress+Hauser depuis 2005.