Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Comment prendre les bonnes décisions pour votre entreprise ?

Gérez proactivement votre chaîne d’approvisionnement avec des informations visualisables au-delà des limites de l’entreprise

L’industrie chimique est confrontée à de nombreux défis lors du stockage de produits. Une gestion professionnelle des stocks et de la chaîne d’approvisionnement permet de réduire les coûts, d’améliorer la satisfaction client et d’augmenter la sécurité et la productivité. La mesure de niveau dans les cuves ou la mesure de débit lors du chargement des camions, par exemple, font parties des activités les plus importantes. Mais il est encore plus important d’analyser les données qui en sortent, de manière à pouvoir réagir rapidement et efficacement à la volatilité de la chaîne d’approvisionnement.

Avantages

  • Soyez compétitif avec des processus optimisés en permanence, qui s’appuient sur des informations actualisées – visibilité totale 24h/24 et 7j/7

  • Soyez à la hauteur des demandes du marché avec vos procédures de planification et de réapprovisionnement grâce à des informations transparentes sur les stocks

  • Établissez des prévisions plus précises sur la demande et maximisez le niveau de service en réduisant vos stocks avec un processus de gestion des stocks intégré et respectueux des délais

Combien d’espace libre reste-t-il ? Quelle quantité est disponible ?

Les décisions opérationnelles au niveau d’un dépôt de produits chimiques ou pétrochimiques s’appuient sur l’endroit et le moment où les données sur les produits sont disponibles. Il va de soi que plus tôt vous prenez connaissance des données, plus la gestion de votre parc de cuves sera efficace. Les données concernant les parcs de cuves ne sont pas seulement utilisées sur leur lieu d’origine, mais tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Les données peuvent parcourir un long chemin entre une cuve et un système ERP. Mais disposer d’informations en temps réel offre un véritable avantage concurrentiel.

Pour gérer correctement, il faut mesurer correctement

Pour créer des informations utiles à la prise de décision, il faut d’abord créer les données. Déterminer ce qu’il y a dans la cuve reste une information essentielle pour faire l’inventaire des stocks sur une base quotidienne ou mensuelle. Cependant, pour le bon fonctionnement au quotidien d’un parc de cuves, c’est la variation des stocks qui est importante. Nous pouvons vous aider à optimiser votre chaîne d’approvisionnement grâce aux données générées par nos instruments de mesure haute précision.

Soyez averti en temps réel grâce à des informations transparentes

Les données doivent être transformées, au moyen de logiciels de surveillance spécifiques, en informations en temps réels sur l’état des stocks. Idéalement, ces informations sont accessibles à tous les collaborateurs concernés d’une entreprise disposant ainsi des informations nécessaires à la prise de décision, et cela dans le monde entier. Notre logiciel SupplyCare est là pour vous seconder dans les domaines suivants :

  • Planification collaborative de la demande

  • Reconstitution et ordonnance des stocks pilotés par événement

  • Réconciliation (entrée/sortie) et consolidation (totalisation) des stocks répartis géographiquement

Comment gérer efficacement votre chaîne d’approvisionnement ?

Suivez le lien pour en savoir plus sur les Solutions de gestion des stocks

La gestion de la chaîne d’approvisionnement représente l’un des plus grands défis pour les entreprises de l’industrie chimique ©Endress+Hauser

Gérer les stocks et la chaîne d’approvisionnement représente l’un des plus grands défis pour les entreprises de l’industrie chimique. Cependant, si cette gestion est bien faite, elle peut donner un avantage concurrentiel.

Supply chain solutions for data of measuring points on tanks to the ERP system. ©Endress+Hauser

Les données parcourent souvent un long chemin entre les points de mesure dans les cuves et les lieux où les informations sont requises dans le système ERP. Disposer des informations en temps réel apporte un avantage concurrentiel.

Tank and terminal systems are in place to give information about the products stored in a tank farm ©herjua/shutterstock.com

Les systèmes de supervision sont mis en place pour fournir, entre autres, des informations sur les produits stockés dans un parc de cuves : « Combien y a-t-il dans la cuve ? », « Quel est le volume chargé dans un camion ? »

Consulting on the Tank ©Endress+Hauser