Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Leader en innovation

Endress+Hauser reçoit le Swiss Technology Award pour le débitmètre Promass Q

Avec le Promass Q, Endress+Hauser a remporté le Swiss Technology Award dans la catégorie "Innovation Leaders" au Swiss Technology Award. Le débitmètre Coriolis, développé spécialement pour les applications dans l'industrie pétrolière et gazière ainsi que dans l'industrie agro-alimentaire, a été récompensé pour sa précision de mesure exceptionnelle, même dans des conditions d'utilisation difficiles. Le prix a été décerné jeudi lors du Swiss Innovation Forum.

Le Swiss Technology Award est considéré comme le plus important prix suisse de l'innovation et de la technologie. Endress+Hauser était l'un des neuf finalistes parmi les 60 candidats sélectionnés pour présenter leur produit ou innovation technologique au jury principal. Les lauréats ont été choisis et récompensés devant plus de 1 000 invités des milieux économiques, scientifiques et gouvernementaux lors du Swiss Innovation Forum à Bâle, en Suisse.

"Avec le Promass Q, nous avons réussi à combiner technologie de pointe, design innovant et qualité supérieure en un seul instrument. Nous sommes fiers que nos efforts aient été récompensés par le Swiss Technology Award", déclare Martin Anklin, responsable du développement des instruments Coriolis chez Endress+Hauser Flowtec à Reinach, le centre de compétences du Groupe pour la technologie de mesure de débit.

Innovation soutenue

Le spécialiste suisse des techniques de mesure et d'automatisation accorde une grande importance à la recherche et au développement. En 2016, les investissements mondiaux en R&D du groupe Endress+Hauser ont représenté 7,8 % du chiffre d'affaires. Le nombre toujours élevé de dépôts de brevets dans tous les domaines d'application de la technique de mesure illustre en outre la force d'innovation soutenue de l'entreprise familiale.

Promass Q – le spécialiste pour les applications exigeantes

Une grande précision de mesure est extrêmement importante dans un grand nombre d'applications industrielles. Dans le passé, cela exigeait toutefois un environnement idéal avec des conditions de process stables et des fluides monophasés et homogènes. Avec le Promass Q, Endress+Hauser garantit une précision inégalée lors de la mesure du débit massique, du débit volumique et de la densité, même dans des conditions de process fluctuantes.

Avec le Promass Q, Endress+Hauser a établi une nouvelle approche pour la mesure précise des fluides gazeux. La technologie multifréquence (MFT) innovante pour les mesures de débit Coriolis permet de compenser activement et en temps réel les erreurs de mesure dues au gaz entraîné, piégé dans le fluide. Le diagnostic intégré et la technologie Heartbeat permettent en outre de vérifier les capteurs, les tubes de mesure et l'électronique de mesure pendant le déroulement du processus.

Le Swiss Technology Award

Le Swiss Technology Award récompense les projets technologiques innovants des entreprises et des hautes écoles. Ce prix, décerné par les organisateurs du Swiss Economic Forum depuis 2007, récompense les innovations et les développements technologiques qui apportent une contribution importante à l'industrie et à la société.

Sur l'ensemble des projets soumis, un jury interdisciplinaire d'experts sélectionne neuf finalistes, trois respectivement dans les catégories Inventors (Inventeurs), Start-ups (Jeunes pousses) et Innovation Leaders (Chefs de file en matière d'innovation). Les prix sont décernés lors du Swiss Innovation Forum à Bâle.

  • Martin Anklin et Alfred Rieder, développeurs chez Endress+Hauser, avec l'instrument ayant remporté le prix.  ©Endress+Hauser

    Des gagnants fiers : Martin Anklin et Alfred Rieder, développeurs chez Endress+Hauser, avec l'instrument ayant remporté le prix.

  • Avec le Promass Q, Endress+Hauser s'est classé premier dans la catégorie "Innovation Leaders" au Swiss Technology Award. ©Endress+Hauser

    Avec le Promass Q, Endress+Hauser s'est classé premier dans la catégorie "Innovation Leaders" au Swiss Technology Award.

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 17-19 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
info@be.endress.com www.be.endress.com