Automatisation de l'élimination des phosphates contenus dans les eaux usées

Respecter les valeurs limites de façon sûre, optimiser la consommation de floculants et améliorer le comportement des boues.

Optimisez votre dosage de floculants et débloquez un important potentiel d'économies ! Le dosage est optimal si votre installation respecte la valeur limite de manière fiable mais n'utilise pas plus de floculant que nécessaire. Comment optimiser la précipitation des phosphates ? En utilisant le système Liquiline Control. Il dose automatiquement le floculant en fonction de la charge réelle et de votre valeur limite individuelle de phosphore. Il en résulte une précipitation des phosphates fiable et peu gourmande en ressources.

Solution pour l'élimination automatisée des phosphates contenus dans les eaux usées contrôle les pompes de dosage des floculants ©Endress+Hauser

Notre solution avec le Liquiline, destinée à l'élimination automatisée des phosphates contenus dans les eaux usées, contrôle vos pompes de dosage de floculants en fonction de la charge réelle et de votre valeur limite individuelle de phosphore.

L'automatisation de l'élimination des phosphates garantit une concentration constante des phosphates en sortie de station. ©Endress+Hauser

L'automatisation de l'élimination des phosphates veille à une faible concentration de phosphore à la sortie de votre station d'épuration des eaux usées pendant les phases de pointe et de faible charge.

Le Liquiline Control fonctionne avec des floculants à base de fer, d'aluminium et de phosphate mélangés. ©Endress+Hauser

Le Liquiline Control fonctionne avec des floculants à base de fer, d'aluminium et mélangés. Vous pouvez changer le floculant à tout moment, par exemple si vous souhaitez utiliser un produit chimique différent en été qu'en hiver.

L'analyseur d'orthophosphates Liquiline System CA80PH prend en charge la précipitation chimique des phosphates. ©Endress+Hauser

L'analyseur d'orthophosphates, Liquiline System CA80PH fournit des valeurs mesurées fiables et reproductibles, que le Liquiline Control utilise pour réguler le dosage de floculants dans les clarificateurs.

La précipitation chimique des phosphates assure une élimination fiable du phosphore contenu dans les eaux usées. ©Endress+Hauser

Avec le système Liquiline Control, vous pouvez automatiser la précipitation chimique des phosphates dans votre station d'épuration, garantissant ainsi une élimination fiable du phosphore contenu dans les eaux usées.

Phosphore ou phosphate – quelle valeur compte ?

Pour que les eaux usées soient classées comme "propres", le phosphore est l'un des éléments nutritifs qui doivent être réduits. Le phosphore est éliminé des eaux usées par l'ajout de floculants, qui peuvent être dosés en différents points. Cependant, le phosphore ne peut pas être complètement éliminé ; seule la proportion présente sous forme de phosphate peut être éliminée. La valeur du phosphore est utilisée pour surveiller la sortie de la station d'épuration, tandis que la valeur du phosphate est utilisée pour contrôler la précipitation.

Défis liés à la précipitation des phosphates

Les sels de fer ou d'aluminium sont les floculants habituellement utilisés. Si le dosage est trop élevé, cela peut augmenter la salinité de la biologie et entraîner une augmentation des volumes de boues. Trop de sel augmente le nombre d'ions dans l'eau, ce qui modifie la valeur du pH et peut entraîner la corrosion du système. Des volumes de boues plus importants entraînent une augmentation des coûts d'élimination. Enfin et surtout, le surdosage signifie que le floculant, qui est généralement très coûteux, est gaspillé.

La directive-cadre sur l'eau de l'UE (DCE) fixe des objectifs environnementaux pour les eaux de surface, qui ont un impact direct sur les valeurs de rejet des stations d'épuration des eaux usées. Les valeurs limites pour le phosphore dans le débit sortant dépendent de la taille de l'installation et se situent généralement entre 1 et 2 mg/l. Si les conditions locales l'exigent, par exemple si les effluents de la station d'épuration des eaux usées sont rejetés dans des zones sensibles, les valeurs limites peuvent être nettement inférieures.

Élimination automatisée des phosphates avec le Liquiline Control

Les concentrations de phosphates sont généralement sujettes à de fortes fluctuations, en fonction des conditions météorologiques, de l'heure de la journée et de la nature des rejets dans le réseau d'assainissement. Pour faire face à ces fluctuations, le Liquiline Control dose le floculant en fonction de la charge.

Cela signifie que le système de contrôle tient compte de la valeur réelle du phosphate dans le bassin d'aération ainsi que de la quantité d'eaux usées qui s'écoulent actuellement dans la station. L'adjonction de floculant se poursuit jusqu'à ce que la valeur cible que vous avez configurée pour le phosphate soit atteinte et que la valeur limite pour le phosphore soit respectée de façon fiable. Ceci permet également d'éviter un surdosage du floculant, évitant ainsi une augmentation de la salinité de la biologie et une augmentation des volumes de boues.

Avantages

  • Respect total des valeurs de sortie de phosphore prescrites – même en présence d'influents dynamiques et de pics de charge élevés.

  • Optimisation de la consommation de réactifs pour phosphates

  • Commande simultanée de deux pompes doseuses

  • Vous pouvez utiliser des floculants à base de fer, d'aluminium ou mélangés.

  • Le process est entièrement sous votre contrôle, car vous pouvez passer en mode manuel à tout moment.

Téléchargements