Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Wereldleider in vloeistofanalyse

Endress+Hauser ontvangt Frost & Sullivan’s Global Company of the Year Award

Na uitgebreid markt- en concurrentieonderzoek, heeft het Amerikaanse adviesbureau Frost & Sullivan geconcludeerd dat Endress+Hauser haar klanten beter dan elke andere provider ondersteunt op het gebied van vloeistofanalyse.

De global Company of the Year Award voor wateranalyse-instrumentatie is gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek. Analisten hebben rekening gehouden met zowel de innovatie en prestaties van de onderneming als de impact voor de klant.

"Een solide productportfolio, gekoppeld aan een sterke drang naar innovatie en klantgerichtheid, heeft bijgedragen aan de sterke positie van Endress+Hauser temidden van de concurrentie in de wereldwijde wateranalyse-instrumentatiemarkt", zegt Frost & Sullivan Industrie-analist Krishnan Ramanath. Met 9.25 punten op een totaal van 10, onderscheidt Endress+Hauser zich duidelijk van de concurrentie, die 8.5 en 7.5 punten scoorden.

Revolutionaire productinnovaties

"Endress+Hauser biedt een uitgebreid assortiment aan alle analyseparameters, die nodig zijn om de waterkwaliteit te bewaken, af te dekken," onderstreepte Krishnan Ramnath. Vandaag de dag vormen transmitters, monsternameapparatuur en analyzers van de Liquiline familie, in aanvulling op Memosens sensoren de basis voor een universeel vloeistofanalyseplatform, dat geschikt is voor vele industrieën en toepassingen, van eenvoudige pH meetpunten tot nat-chemische analyzers voor veeleisende meetopgaven.

"Deze award bevestigt dat we een revolutie teweeg hebben gebracht in vloeistofanalyse met onze producten," zei Dr Manfred Jagiełła, Managing Director van vloeistofanalysespecialist Endress+Hauser Conducta, gevestigd in Duitsland. Als lid van de Raad van Bestuur van de Groep, is hij verantwoordelijk voor de analysebusiness. "Een goed doordacht totaalconcept en een perfecte interactie tussen alle componenten zorgt voor een betrouwbare meting, eenvoudige bediening en lage total costs of ownership."

Strategische focus op de analysebusiness

Het succes van het bedrijf in vloeistofanalyse is geen toeval. Endress+Hauser ziet het gehele gebied van analyse als focus voor ontwikkeling. "Onze klanten willen meer dan alleen procesomstandigheden meten. Ze willen ook eigenschappen van het materiaal en de kwaliteit van het product real-time bepalen, terwijl het proces wordt doorloopt", aldus Matthias Altendorf, CEO van de Endress+Hauser Groep.

Endress+Hauser vertrouwd op overnames om het procesanalyse business met state-of-the-art technologieën zoals Raman en laser absorptiespectroscopie te versterken. De Groep heeft ook de deur geopend naar laboratoriumanalyse business door de overname van Analytik Jena AG.

Meer informatie over het Endress+Hauser vloeistofanalyseportfolio

Frost & Sullivan’s global Company of the Year Award logo ©Endress+Hauser

Endress+Hauser ontvangt Frost & Sullivan’s Global Company of the Year Award voor wateranalyse-instrumentatie.

Vloeistofanalyse met hetLiquiline platform ©Endress+Hauser

Endress+Hauser heeft een revolutie teweeggebracht in vloeistofanalyse met zowel het Liquiline platform van transmitters, monsternemers en analysers als metMemosens sensortechnologie.

Liquiline transmitter-, monstername- en analyserplatform ©Endress+Hauser

Liquiline is de naam van het Endress+Hauser transmitter-, monstername- en analyserplatform. Uniforme bediening voorkomt fouten, terwijl de standaard componenten het voorraadbeheer van reserveonderdelen vereenvoudigt.

Memosens sensor ©Endress+Hauser

With Memosens technologie van Endress+Hauser, meetwaarden worden gedigitaliseerd in de sensor en verzonden via een contactloze inductieve verbinding die de sensor ook voedt .

Gekalibreerd en geregenereerd in het lab ©Endress+Hauser

Memosens sensoren van Endress+Hauser kunnen worden gekalibreerd en geregenereerd in het lab, zodat ze snel en eenvoudig gewisseld kunnen worden on site .

Liquiline System CA80 ©Endress+Hauser

Endress+Hauser’s Liquiline System CA80 verricht veeleisende taken in water- en afvalwatertoepassingen. Door het plug-and-play principe, kan het systeem eenvoudig worden uitgebreid.

Zeer veelzijdig: Liquiline en Memosens ©Endress+Hauser

Liquiline en Memosens producten van Endress+Hauser zijn afgestemd op de specifieke behoeften van de verschillende industrieën.

Vloeistofanalyse ©Endress+Hauser

Endress+Hauser Conducta is het competence center van de Groep voor vloeistofanalyse .De innovatieve kracht van het bedrijf komt voort uit de kennis en vaardigheden van bijna 800 medewerkers wereldwijd.

Downloads