Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Olie- en gasinstallatie met meetskids van Endress+Hauser voor het laden en lossen van vloeistoffen

Meetskids voor het laden en lossen in de olie- en gasindustrie

Zorg voor nauwkeurige metingen van kwantiteit en kwaliteit bij custody transfer-toepassingen voor trucks en treinen

Voor de bescherming van assets, personeel en het milieu is het in de olie- en gasindustrie uiterst belangrijk dat alle activiteiten veilig verlopen. Optimaliseren van toeleveringsketens, verhogen van doorvoercapaciteit, verlagen van energie- en onderhoudskosten en minimaliseren van onverklaarbare verliezen zijn van groot belang. Met de ervaring en expertise van Endress+Hauser op het gebied van flowmeting kunnen kwantiteits- en kwaliteitsmetingen bij laden en lossen worden verbeterd, waardoor efficiëntie toeneemt, onderhoud wordt geoptimaliseerd en operationele veiligheid wordt gegarandeerd.

  • Meer dan 15.000 custody-installaties wereldwijd in de laatste 10 jaar

    Onze laad- en losmeetskids voor olie en gas, uitgerust met de voor custody transfer gecertificeerde Promass coriolis-flowmeter van Endress+Hauser, voldoen aan en overtreffen zelfs de custody transfer-nauwkeurigheid volgens OIML R 117, terwijl ze een lagere drukval en een hoge flowcapaciteit hebben en een stuk compacter zijn. Het onderhoud is geoptimaliseerd, zonder bewegende delen, met Heartbeat Technology voor verificatie volgens IEC 61511-1, diagnose volgens Namur NE 107 en functies voor voorspellend onderhoud.

Meetskids van Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Trucklaad-/lossysteem van Endress+Hauser ©Fotolia/Strandperle
Laadperron met flowmeters van Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Laadperron met terminalbeheersysteem van Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Gestandaardiseerd laadsysteem van Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Losmeetskid van Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Standaard laadskid van Endress+Hauser (LMS) ©Endress+Hauser
Meetskid met laadarm van Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Procesoverzicht van het laden en lossen van vloeistoffen in trucks en treinen ©Endress+Hauser

Hoe kunnen we helpen

Voor al uw toepassingen op het gebied van olie- en gasopslag in trucks en treinen is ons wereldwijde netwerk van meetexperts beschikbaar gedurende de gehele levenscyclus van uw asset, van ontwerp tot exploitatie en onderhoud.

  • Volg de zero-loss-aanpak. Werk samen met Endress+Hauser om projectvereisten en procesverbeteringen te definiëren, inclusief site-survey, basisontwerp en afbakening van de scope.

  • Maak gebruik van de diensten van Endress+Hauser, zoals projectmanagement, detail-engineering, fabricage, testen, documentatie, certificering, inbedrijfstelling en opstart, om uw olie- en gasinstallatieprojecten te realiseren en risico's te beheersen.

  • Maak gebruik van de trainings-, validatie-, herkalibratie- en onderhoudsdiensten van Endress+Hauser om de efficiëntie te verhogen.

  • Maak gebruik van het Netilion-ecosysteem van Endress+Hauser om uw assets gedurende hun levenscyclus te beheren.
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
Supply chain management

Samenwerken met Endress+Hauser is een win-win situatie. Het heeft ons in staat gesteld om tankwagens sneller te vullen, terwijl de veiligheid van ons personeel gewaarborgd blijft. Dit leidde tot kortere levertijden en hogere efficiëntie.

Nexeo Solutions
USA
Mr. Richard - Maintenance Supervisor

We have been impressed by the outstanding repeatability of this equipment. The measuring and metering equipment is also extremely reliable so we are completely satisfied

Mr. Jean-Luc Richard, Maintenance Supervisor
Arkema
Mr. Marc Puertas, Logistics Operator

We are using this new mass flowmeter which is really useful because it is quicker than the previous equipment.

Mr. Marc Puertas, Logistics Operator
Arkema
Mr. Vidales, Logistics Supervisor

We did notice that the meters that we had previously were systematically generating a large discrepancy compared with the weight that we had to load. The readings were off by between 150 and 200 kg.

Mr. M. Vidales, Logistics Supervisor
Arkema
Picture of customers Wintershall in front of hydrocarbon calibration rig at Endress+Hauser Flow

The new hydrocarbon flow calibration rig from Endress+Hauser in Reinach (Switzerland) was highly impressive. Its conception and design are technically very compelling.

Timo Siedenberg, Head of Pipeline Service / Petroleum Storage
Wintershall Dea GmbH – Germany
  • Wat wij bieden

    Als u op zoek bent naar op massa of volume gebaseerde laad- en losmeetskids voor de olie- en gasindustrie, bent u bij Endress+Hauser aan het juiste adres. Breng de vloeistofoverslag van uw fabriek up-to-date en zorg dat u voldoet aan lokale en...

  • Hardware & software

    • Geavanceerde coriolis-flowmeter van Endress+Hauser

    • Temperatuur- en druktransmitters en -meters

    • Volledig geassembleerde, gecertificeerde en geteste skid

    • Batchcontroller

    • Luchtafscheider en luchtzeef (lossen)

    • Digitale regel- en afsluitkleppen

    • Vrachtwagen-aarding...

  • Services

    • Toepassingsconstantheids- en zero-loss-beoordeling

    • Site-survey en definiëren, ontwerpen en engineeren van af te leveren producten

    • Inkoop en fabricage

    • Certificering en testen

    • Inspectie en FAT, verzending en logistiek

    • Installatie, inbedrijfstelling en SAT

    • ...

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Ontdek andere toepassingen voor deze industrie