Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Quellwasser voll im Blick

Digitale Fernüberwaschung einer Trinkwasserquelle

Die Gemeinde Titterten im Kanton Basel-Landschaft nutzt eine Quellfassung, um das Dorf mit Wasser zu versorgen. Da die Leitung über 120 Jahre alt ist, steht die Wasserkommission vor besonderen Herausforderungen. Undichte Stellen in der Leitung und Trockenperioden können die Wasserversorgung beeinflussen. Der Präsident der Wasserkommission begrüsst, dass das installierte Durchflussmessgerät eine Fernüberwachung ermöglicht.

Infografik, Überwachung des Quellabflusses, Durchflussmessung, Fernzugriff, Netilion Cloud, Titterten

Systemübersicht zur Überwachung der Quellschüttung in Titterten

Überwachung des Quellabflusses, Durchflussmessung

Durchflussmessung an der Quelle

Ergebnis

  • Dank der Installation des Durchflussmessgeräts Promag W 800 in Kombination mit dem Netilion IIoT Ökosystem kann die Gemeinde Titterten die Quellschüttung aus der Ferne überwachen. Die Wasserkommission kann die Daten auswerten und Rückschlüsse über die Leckagerate der Wasserleitung ziehen.

  • Ebenso lässt sich analysieren, ob Klimawandel und Trockenperioden die Wassermengen beeinträchtigen.

  • Die Nutzung von Promag W 800 in Kombination mit Netilion trägt somit zur Stabilität der Wasserversorgung bei.

Beat Schweizer, Präsident der Wasserkommission, Titterten, Schweiz

„Dank der digitalen Lösung von Endress+Hauser können wir die Quellschüttung überwachen, ohne vor Ort sein zu müssen. Das Abrufen der Daten in Netilion erleichtert den Betrieb des Wassernetzwerks."

Beat Schweizer
Präsident der Wasserkommission, Gemeinde Titterten

Herausforderung

Die Quelle, aus der die Gemeinde ihr Wasser bezieht, liegt in einem Waldstück, in dem keine Stromversorgung besteht. Aus diesem Grund benötigt die Wasserkommission von Titterten eine Lösung, mit der die Messung unabhängig vom öffentlichen Stromnetzwerk funktioniert. Zudem sollte eine drahtlose Datenübertragung gewährleistet sein. Denn wegen der entfernten Lage der Quelle und des unwegsamen Geländes in der Umgebung sind manuelle Ablesungen an der Messstelle vor Ort nur mit grossem Aufwand durchführbar.

Lösung

Für die Messung entschied man sich für eine Lösung von Endress+Hauser mit dem Durchflussmessgerät Proline Promag W 800: Zwei Batterien ermöglichen eine redundante Stromversorgung. Alle 15 Minuten erfasst der Sensor den Durchflusswert und sendet die gespeicherten Daten täglich über eine sichere LTE-Verbindung an Netilion.

Mit dem digitalen Service Netilion Value kann die Wasserkommission die Messdaten analysieren. Und einmal monatlich erfolgt eine Übertragung der Daten ins Prozessleitsystem via CSV-Export.

Lieferumfang

Die folgenden digitalen Komponenten und Dienste:

  • Durchflussmessgerät - Proline Promag W 800 (Batteriebetrieb und Datenübertragung) als wasserdichte Ausführung, die die Elektronik vor möglichem Überlaufen schützt. Mess- und Datenübertragungsintervalle lassen sich für einen batteriesparenden Betrieb flexibel parametrieren.

  • Netilion Value - ein digitaler Monitoring-Service, durch den Sie jederzeit und überall auf Ihre Messwerte zugreifen können.

  • Netilion Health - ein digitaler Service zur Geräteüberwachung, mit dem Ihr Wartungsteam möglichen Problemen einen Schritt voraus ist.