Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Schnelleres Scale-up in der Feinchemie – ohne Verlust des Prozessverständnisses

Kontinuierliche Echtzeit-Einblicke vom Experiment im Labor bis zur Serienfertigung sorgen für Prozesskenntnisse, ermöglichen frühere Entscheidungen, vorhersagbares Scale-up und eine schnellere Produktfreigabe in der Fein- und Spezialchemie.

Evonik installierte Raman-PAT in der Chemieindustrie
Einführung

Wo das Prozessverständnis beim Scale-up in der Feinchemie verloren geht

Bei der Entwicklung von Feinchemikalien entstehen die größten Verzögerungen und Ineffizienzen selten durch die Chemie selbst. Sie ergeben sich vielmehr dann, wenn der Prozess skaliert wird – wenn im Labor gewonnene Einblicke nicht zuverlässig in die Pilot- und Fertigungsumgebung übertragen werden. Statt kontinuierlich auf bereits Bekanntem aufzubauen, sind Teams gezwungen, ihr Prozessverständnis in jeder Phase neu zu erarbeiten und die Produktion zu verschlanken.

Offline-Analyse, manuelle Probenentnahmen und phasenspezifische Neuvalidierung von Modellen zwingen Teams dazu:

  • Experimente während des Scale-ups zu wiederholen
  • Betriebsfenster im Produktionsmaßstab neu zu erkennen
  • Die Produktfreigabe zu verzögern, während Abweichungen untersucht werden
  • Ausschuss, Nacharbeiten und zusätzliche Entwicklungskosten aufzufangen

Wenn Analyseinformationen zwischen Labor, Pilot- und Fertigungsanlage nicht übereinstimmen, wird das Scale‑up zu einem iterativen statt zu einem geplanten Vorgang.

Einblick

Transparenz vom Labor über die Pilot- bis zur Fertigungsanlage

Inline-Prozessanalysetechnologie (PAT), wie z. B. die Raman-Spektroskopie, integriert chemische Informationen dort, wo die Reaktionen und Transformationen tatsächlich stattfinden – in Laborreaktoren, Pilotbehältern und Fertigungsanlagen. Es werden die gleichen Raman-Sonden und Analysemodelle direkt im Prozessstrom verwendet, was in jedem Maßstab zu kontinuierlichen In-situ-Messungen führt. Auf diese Weise wird das Prozessverhalten in der Ausrüstung selbst sichtbar, statt anhand externer Laboranalysen nachvollzogen zu werden.

Die Raman-Spektroskopie sorgt maßstabsübergreifend dafür, dass kritische Prozesseinblicke transparent bleiben, so z. B.:

  • Reaktionsfortschritt und wesentliche chemische Transformationen
  • Prozessvariabilität unter realen Betriebsbedingungen
  • Abweichungen, wenn sie auftreten und nicht erst, nachdem sich Verluste anhäufen
  • Gültigkeit der Entwicklungsmodelle bei Übertragung auf die Serienfertigung

Da Raman-Spektren oftmals die Zuordnung isolierter Spitzen zu individuellen Substanzen zulassen, können zahlreiche Komponenten gleichzeitig mit einem einzelnen Spektrum gemessen werden. Informationsreiche Spektren liefern tiefgehende Prozesseinblicke und reduzieren den Aufwand für eine maßstabsspezifische Rekalibrierung von Modellen. Schnellere Erreichung von quantitativen Ergebnissen – ein bedeutender Vorteil während Entwicklung und Scale‑up.

Wie kontinuierliche Einblicke Entwicklung und Scale-up-Entscheidungen beschleunigen

Wenn dieselben analytischen Messungen und Modelle konsistent vom Labor über die Pilotanlage bis zur Serienfertigung verwendet werden, verändert sich die Entscheidungsfindung drastisch. Teams validieren die Ergebnisse nicht länger nachträglich, sondern agieren stattdessen während die Experimente und Tests noch laufen.

Die Skalierbarkeit der Analyse vom Labor bis zur Fertigung ermöglicht:

  • Schnellere, evidenzbasierte Entscheidungen während der Entwicklung
  • Frühere Bestätigung der Scale‑up-Bereitschaft
  • Sofortiges Eingreifen beim Abweichen von Bedingungen
  • Wiederverwendung von Analysemodellen statt Neuentwurf
  • Ersatz der langsamen, fehleranfälligen manuellen Probenentnahme

Der Wert liegt nicht darin, dass mehr Daten zur Verfügung stehen, sondern dass entscheidungsrelevante Informationen vorliegen, die maßstabsübergreifend konsistent bleiben.

BASF-Feinchemiewerk zur Herstellung von Citral ©Endress+Hauser
Aktion

Technisch entwickelte Kontinuität vom Labor bis zum Prozess

In den Fertigungsprozessen in der Feinchemie sind Leistung und Zeit bis zur Markteinführung dem größten Risiko ausgesetzt, wenn Prozessinformationen zwischen Labor, Pilotanlage und Produktion nicht übereinstimmen. Durch Anwenden einer kontinuierlichen Echtzeit-Analyse in allen Projektphasen sorgt die Inline-Raman-Spektroskopie für eine technisch entwickelte Kontinuität von der Entwicklung bis zur Serienfertigung für kritische Prozessparameter und konsistente Produktqualität.

Modelle der Analysetechnik werden im Laborreaktor validiert, in der Pilotanlage bestätigt und im Produktionsmaßstab umgesetzt, wobei an der Prozessschnittstelle dasselbe Messprinzip verwendet wird. Auf diese Weise werden Unsicherheiten an den kritischsten Übergangspunkten beseitigt und vorhersagbares Scale‑up, schnellere Produktfreigabe und stabile Produktionsleistung aufgrund der konstruktiven Gestaltung ermöglicht – und nicht durch Iteration.

Von der Laborinformation zur Anlagenrealität

Die kontinuierliche Echtzeit-Überwachung vom Labor bis zum Prozess wird realisiert durch:

  • Inline-Raman-Spektroskopie, die als Prozessanalysetechnologie implementiert wurde
  • Konsistente Wiederverwendung von Prozessanalysetechnologien von F&E bis zur Produktion
  • Gleichzeitige Überwachung zahlreicher Messpunkte für kritische Prozessparameter
  • Chemometrische Auswertungen direkt am Gerät in Echtzeit
  • Betrieb in anspruchsvollen und ATEX‑zertifizierten Umgebungen

Statt das Prozessverständnis in jedem Maßstab neu zu erarbeiten, bleiben Informationen erhalten und werden wiederverwendet – wodurch eine einzige, zuverlässige Analysegrundlage über den gesamten Produktionslebenszyklus erzeugt wird.

Messbarer Wert

Von Informationen aus der Entwicklung zu messbaren Auswirkungen auf die Fertigung

In den Betriebsabläufen in der Feinchemie führen fragmentierte Informationen direkt zu längeren Entwicklungszyklen, mehr Ausschuss und verzögerter Markteinführung. Kontinuierliche Analysetechnologien vom Labor bis zur Serienfertigung machen aus Entwicklungsversuchen eine operative Realität.

Hersteller erreichen so:

  • Schnelleres Prozessverständnis und kürzere Zeiten bis zur Markteinführung
  • Weniger Überraschungen beim Scale‑up und weniger Nacharbeiten
  • Geringerer Rohstoff- und Energieverbrauch durch gezielte Optimierung
  • Höherer Durchsatz durch Verwendung vorhandener Assets
  • Mehr Sicherheit und Konformität im Betrieb durch weniger manuelle Eingriffe

Diese Ergebnisse werden erzielt, bevor es zu Produktionsverlusten kommt und nicht durch nachträgliche Korrekturen.

Zwei Mitarbeiter blicken im Feinchemiewerk von Evonik auf montierte Endress+Hauser Raman-Sonden ©Endress+Hauser
Fallstudie

Im Fertigungsmaßstab bewährt: Evonik

Evonik zeigt, wie eine kontinuierliche Analyse die Entwicklung und Herstellung von Feinchemikalien transformiert. Indem die manuelle Probenentnahme durch Inline-Raman-Spektroskopie ersetzt und dieselben Analysemodelle von der F&E-Phase bis zur Serienfertigung verwendet werden, bleibt das Prozessverständnis während des Scale-ups erhalten und führt direkt zu einem sichereren, effizienteren Betrieb.

Bei Evonik in der Praxis erzielte nachweisliche Verbesserungen:

  • Nahtlose Übertragung der Analysemodelle von der Entwicklung bis zur Serienfertigung
  • Echtzeit-Überwachung ersetzt langsame, fehleranfällige manuelle Probenentnahmen
  • Weniger Kalibrieraufwand und schnellere quantitative Ergebnisse
  • Mehr Sicherheit und betriebliche Effizienz, auch in ATEX-Bereichen
  • Schnelleres Prozessverständnis und kürzere Zeiten bis zur Markteinführung

Mit der Implementierung von weltweit mehr als 50 Messstellen und 16 Raman-Analysatoren zeigt dieser Ansatz, wie die kontinuierliche Analyse eine skalierbare, zuverlässige Fertigung ermöglicht.

Dr. Andreas Ohligschläger at Evonik

"With Raman spectra, you might be able to assign isolated peaks to individual substances in the mixture. This significantly reduces the calibration effort and quickly leads to quantitative results."

Dr. Andreas Ohligschläger, PAT Engineer, Evonik Industries AG
Unsere Fachkompetenz

Weshalb Endress+Hauser?

Endress+Hauser hilft Herstellern von Fein- und Spezialchemikalien dabei, vorhersagbare, skalierbare Prozesse zu entwerfen, indem Prozessanalysetechnologie direkt in die Arbeitsabläufe in Entwicklung und Fertigung integriert wird.

  • Umfassende Fachkompentenz in Prozessen der Chemie- und Spezialchemieindustrie
  • Robuste Raman-Systeme für anspruchsvolle Umgebungen
  • Umfassende Erfahrung im Anwendungs-Engineering und mit weltweiten Projekten
  • Langfristige Service-Partnerschaften gewährleisten Kontinuität und Zuverlässigkeit

Von der ersten Entwicklungsphase bis zur Serienfertigung stellen wir sicher, dass im Labor gewonnene Erkenntnisse zu einem wiederholbaren, zuverlässigen Teil des täglichen Betriebs werden.

Operativer Rollout

Welche Fragen sollten Sie sich stellen, wenn Sie die Raman-Spektroskopie in Betracht ziehen?

Werfen Sie einen Blick auf die Fragen und Entscheidungskriterien, die Prozessingenieure nutzen, um zu beurteilen, ob ihr Unternehmen für die Übernahme der Raman-Technologie geeignet ist, bevor sie Zeit und Ressourcen in die Implementierung investieren.

Produkt-Highlights 

Entdecken Sie unsere Raman-Systeme

/
FAQ

Alles, was Sie wissen müssen 

Nächste Schritte

Kontakt

Besprechen Sie die Herausforderungen Ihres Prozesses mit unseren Experten für die Chemieindustrie. Wir sind hier, um Sie zu unterstützen.

Endnoten

Das könnte Sie auch interessieren