Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Mit automatisierter Verifizierung von Rohstoffen die Sicherheit in Polymeranlagen gewährleisten

Die Inline-Prozessanalyse verifiziert ankommende Chemikalien vor und während des Entladens, wodurch menschliche Fehler verringert und der Anlagenbetreiber in die Lage versetzt wird, automatisierte Alarme und Steuerungen direkt in die Arbeitsabläufe zur Produktion von synthetischen Polymeren zu implementieren.

Entladezone im Werk von Melamin mit Bedienern in gelber Arbeitskleidung und Tanks auf der rechten Seite
Einführung

Wo das Risiko in Polymeranlagen beginnt: Entladung von Chemikalien

In der Polymerherstellung bestehen die höchsten Risiken für Sicherheit und Stabilität oftmals bereits vor Produktionsbeginn. Die Logistik der Chemikalien – insbesondere die Be- und -Entladung der Lkw – ist der kritischste Übergabepunkt zwischen externen Lieferketten und dem internen Anlagenbetrieb.

Industriedaten zeigen, dass sich die Mehrzahl der transportbezogenen chemischen Vorfälle während des Be- und Entladens ereignet, nicht während des Transports an sich, und dass menschliche Faktoren, wie z. B. Missverständnisse, Verfahrenslücken oder Fehler bei manuellen Verifizierungen, die Hauptursache sind.

Ist erst einmal eine falsche oder inkompatible Chemikalie in den Transfer gelangt, sind die Folgen oftmals irreversibel:

  • Verunreinigung von Lagertanks
  • Gefährliche Vermischung von nicht kompatiblen Stoffen
  • Destabilisierung der Downstream-Polymerisationsreaktionen
Einblick

Weshalb die Rohstoffverifizierung systemseitig durchgesetzt werden muss

Polymerisationsprozesse reagieren hochempfindlich hinsichtlich Identität und Reinheit der Ausgangsstoffe. Variationen im Monomertyp, Lösungsmittelidentität oder Vorhandensein von Inhibitoren können sowohl Prozesssicherheit als auch Produktstabilität beeinträchtigen.

Herkömmliche Schutzmaßnahmen – Überprüfung von Dokumenten, Beschriftung oder Probenentnahmen für Stichproben – hängen stark von der Ausführung durch den Menschen und eine zeitlich verzögerte Laborbestätigung ab. Automatisierte Inline-Verifizierungen machen Schluss mit dieser Abhängigkeit und reduzieren die Arbeitsbelastung des Labors, während sie gleichzeitig ermöglichen, das Entladung und Freigabeentscheidungen unmittelbar und innerhalb des Betriebs vorhersagbar erfolgen.

Was Inline-Messungen im Betrieb ermöglichen:

  • Bestätigung, dass es sich um die korrekte Chemikalie handelt, bevor der Transfer beginnt
  • Verhinderung von nicht kompatiblen oder unbeabsichtigten Mischungen
  • Stabilisierung der Downstream-Polymerisation durch verifizierte Ausgangsstoffe
  • Geringere Bedienerexposition durch Minimierung der manuellen Probenentnahmen

Die Inline-Raman-Spektroskopie in Kombination mit einer automatisierten Ventilregelung und Sperren sorgt dafür, dass das Entladen nicht länger ein manueller Entscheidungsprozess ist, sondern zu einem systemgesteuerten Vorgang wird.

Aktion

Wie sich Entladevorgänge durch die automatisierte Verifizierung verändern

Früher hätten Bediener:

  • Eine Probe entnommen
  • Die Probe ans Labor gesendet
  • Mit dem Entladen bis zur Freigabe gewartet

Dank Raman-Überwachung erfolgt die Verifizierung jetzt kontinuierlich und in Echtzeit direkt während des Materialflusses.

Änderungen im tatsächlichen Arbeitsablauf:

  • Der Transfer wird nur dann aktiviert, wenn die Identität bestätigt ist
  • Automatische Sperren verhindern die Entladung, wenn eine Unstimmigkeit erkannt wird
  • Die kontinuierliche Bestätigung erkennt während des Entladens Veränderungen in der Zusammensetzung
  • Entscheidungen basieren auf der Steuerungslogik, nicht auf dem Ermessen des Bedieners
  • Geringere Abhängigkeit von Laborfreigaben in der Spätschicht oder manuellen Eingriffen, was besser vorhersagbare Zeitfenster für die Entladung und geringere Schichtpräsenz ermöglicht
Lkw-Ladestation im Chemiewerk ©Endress+Hauser

Sicherheitstechnik am Entladetor

In der Polymerherstellung sind Entladung und Materialübergabe die Phase, in der das größte Risiko für Sicherheit und Prozessstabilität besteht. Indem die Identität des Rohstoffs vor und während des Entladens festgestellt und angezeigt wird, verlagert die Inline-Raman-Verifizierung die Kontrolle von verfahrensorientierten Prüfungen auf systemgestützte Schutzeinrichtungen.

Der Transfer wird nur dann aktiviert, wenn kontinuierlich bestätigt wird, dass es sich um das korrekte Material handelt. Sollte eine Unstimmigkeit festgestellt werden, wird er sofort blockiert. Dadurch wird menschliches Ermessen in der risikoreichsten Phase ausgeschlossen, verhindert, dass falsche oder inkompatible Stoffe in den Prozess gelangen, und ein auditfähiger Nachweis erbracht, dass Sicherheit von Anfang an durch konstruktive Gestaltung und nicht durch Verfahrensanweisungen integriert wurde.

Messbare Werte

Technologie in der Praxis: Verifizierung dort, wo Entscheidungen getroffen werden

Inline-Raman-Spektroskopie verifiziert Identität von Chemikalien während des gesamten Entladevorgangs. Die Messung erfolgt kontinuierlich, wird automatisch normiert und ist unabhängig von Belichtungseinstellungen, was es ermöglicht, eine Vielzahl von Lösungsmitteln, die in der Polymer- und Harzproduktion verwendet werden, zuverlässig anhand ihrer chemischen Zusammensetzung zu unterscheiden.

Die Verifizierung erfolgt an der Entladestelle, wo Entscheidungen sofortige Auswirkungen auf die Sicherheit haben. Auf diese Weise ist Schluss mit der Abhängigkeit von verzögerten Bestätigungen durch das Labor, was wiederum zu einer Verkürzung der Entladezeit führt, während sich gleichzeitig die Nutzung der Docks und der Logistikfluss verbessern.

Nachweisliche Verbesserungen, die Polymer-Hersteller in ihrem Betrieb erreichen

Mit einer automatisierten Rohstoffverifizierung an der Entladestelle erreichen Polymer-Hersteller nachweisliche Verbesserungen:

  • Eliminierung von Vorfällen, bei denen es zu einer Verladung von falschem Material kam
  • Schnellere Entladung ohne Warten auf Laborfreigaben
  • Weniger Umgang mit und geringere Exposition gegenüber gefährlichen Chemikalien
  • Kontinuierliche Bestätigung der Lösungsmittelkonsistenz während des gesamten Entladevorgangs
  • Auditfähige digitale Aufzeichnungen des korrekten Materialeingangs
  • Schnellere und besser vorhersagbare Inspektion von ankommenden Waren unabhängig vom Labor
  • Kürzere Wartezeiten für Lkw durch sofortige Entladeautorisierung
  • Bessere Organisation von Arbeitsschichten durch Echtzeit-Verifizierung, wodurch sich der Bedarf nach erweiterter Präsenz am Nachmittag verringert

Diese Ergebnisse zeigen sich im täglichen Betrieb und entsprechen den Branchenempfehlungen zur Reduzierung des Risikos durch den menschlichen Faktor in der Logistik von Chemikalien.

Darstellung einer Lkw-Verladung mit einem Raman-System, das eine sichere, genaue Inline-Lösungsmittelführung gewährleistet ©Endress+Hauser
Darstellung einer Lkw-Verladung mit einem Raman-System, das eine sichere, genaue Inline-Lösungsmittelführung gewährleistet
Fallstudie

Betriebliche Sicherheit bei der Entladung: automatisierte Identifizierung bei Melamin

Melamin hat die Inline-Raman-Spektroskopie implementiert, um alle eingehenden Lösungsmittel während der Lkw-Entladung zu verifizieren. Die Bestätigung der Identität aktiviert eine automatisierte Ventilführung sowie Sperren, wodurch sichergestellt wird, dass nur die korrekte Chemikalie in den korrekten Tank gelangt.

Bei diesem Ansatz wurden die Offline-Probenentnahme und manuelle Freigabe durch eine kontinuierliche Online-Verifizierung ersetzt, die während der Entladung jede Veränderung in der Zusammensetzung erkennt. Gesamte Fallstudie lesen, um mehr zu erfahren.

Dr. Igor Mihelič, Technischer Leiter bei Melamin

"Durch das gebündelte Know-how und Engagement beider Teams profitieren wir jetzt von der umfassenden Instrumentierung von Endress+Hauser, die für die Aufrechterhaltung unseres Anlagenbetriebs entscheidend ist."

Dr. Igor Mihelič, Technischer Leiter, , Melamin
Unsere Fachkompetenz

Weshalb Endress+Hauser?

Endress+Hauser unterstützt Polymer- und Chemikalienhersteller dabei, Sicherheitstechnik in der gesamten Logistik und Produktion von Chemikalien zu implementieren. Unsere Lösungen integrieren Prozessanalysetechnologie (PAT) direkt in sicherheitskritische Arbeitsabläufe und sorgen so für mehr Kontrolle exakt an dem Punkt, an dem das höchste Risiko besteht: bei der Materialübergabe.

  • Bewährte Fachkompetenz in der Polymer-, Harz- und Elastomerproduktion
  • Zuverlässige Instrumentierung für gefährliche, sicherheitskritische Prozesse
  • Automatisierte, in die Betriebsabläufe der Anlage integrierte Materialverifizierung
  • Umfassendes weltweites Service-Netzwerk mit starkem technischem Support vor Ort
Operativer Rollout

Würden frühere, klarere Einblicke in die Chemie Ihre Prozessentscheidungen verbesssern?

Werfen Sie einen Blick auf die Schlüsselfragen, mit denen erfahrene Teams bewerten, ob die Raman-Spektroskopie den Zeitpunkt für Entscheidungen und betriebliche Ergebnisse signifikant verbessern würde.

Produkt-Highlights

Entdecken Sie unsere Raman-Systeme

/
FAQ

Alles, was Sie wissen müssen

Nächste Schritte

Kontakt

Besprechen Sie die Herausforderungen Ihres Prozesses mit unseren Experten für die Chemieindustrie. Wir sind hier, um Sie zu unterstützen.

Endnoten

Das könnte Sie auch interessieren