Et pourquoi est-il d'une telle importance pour l'IIoT ?
Article05.01.2026
En bref
Un dispositif périphérique est un composant qui joue un rôle important dans les applications IIoT (Industrial Internet of Things, Internet industriel des objets).
Cependant, il n'est pas toujours indispensable pour pouvoir profiter des avantages offerts par les applications IIoT.
Le dispositif périphérique génère automatiquement une liste des appareils montés dans votre installation. Sans lui, vous devez ajouter toutes les informations manuellement.
Cet article commence par les connaissances de base – par exemple la différence entre TO et TI.
ContenuContenu
Quelle est la différence entre TO et TI ?
Avant de nous consacrer en détail aux dispositifs périphériques, commençons par les fondamentaux. Que signifient exactement TO et TI ?
Le sigle TI correspond à la technologie de l'information. Dans un environnement industriel, la technologie de l'information englobe tous les ordinateurs de l'usine, l'infrastructure Internet et Intranet ainsi que le stockage des données. Elle assure par ailleurs la sécurité durant l'échange de données électroniques.
Le sigle TO désigne quant à lui la technologie opérationnelle. La TO est le réseau qui comprend des instruments tels que les appareils de terrain, le système de commande industriel ainsi que les équipements de surveillance, et où se déroule l'échange de données de process. Aujourd'hui, TO et TI convergent en raison de l'Internet industriel des objets.
Le principe appliqué est le suivant : les appareils de terrain fournissent des données sur Internet pour analyse et les informations en résultant sont présentées dans un tableau de bord simple en faisant appel au cloud computing. Il n'est plus nécessaire de les extraire du système de commande.
Il y a quelques années, la TO n'était pas une véritable technologie en réseau. Il n'y avait pas de mise en réseau sur le terrain. La plupart des informations étaient transmises par des signaux analogiques. Les signaux 4–20 mA sont d'ailleurs aujourd'hui encore très répandus.
Par la suite, quelques protocoles propriétaires sont apparus au niveau de la TO, permettant d'établir une communication numérique entre le système de commande et les appareils de terrain intelligents.
TO vs TI
Aujourd'hui, la situation sur le terrain est différente. On trouve des protocoles numériques basés sur Ethernet qui relient tous ces capteurs intelligents au système de commande et à Internet. Et n'oublions pas les capteurs sans fil utilisant des protocoles tels que Bluetooth® et WirelessHART. Une connexion sans fil est l'un des moyens les plus simples de collecter et d'intégrer des données dans le cloud computing.
La convergence des TO et TI est source de nouvelles possibilités tout comme de nouvelles craintes. Grâce à l'utilisation du cloud computing, la TO/TI permet en effet de configurer une solution de surveillance efficace avec une analyse poussée des données visualisable depuis n'importe où dans l'usine, sur un tableau de bord simple. Face aux craintes en matière de sécurité, les fournisseurs s'efforcent d'assurer entre le terrain et le cloud computing une connexion fiable, sécurisée et de haut niveau, protégeant de toute fuite de données.
L'écosystème IIoT d'Endress+Hauser
Grâce à la conformité à des normes reconnues en matière de cybersécurité, les clients peuvent faire confiance à l'écosystème IIoT Netilion pour stocker leurs données en lieu sûr.
Qu'est-ce qu'un dispositif périphérique ?
Si vous disposez d'un réseau de communication HART dans votre usine, vous vous demandez peut-être comment accéder aux données sans interférer dans le process. Un dispositif périphérique est le composant réseau qui se charge de connecter votre réseau local à un réseau externe et étendu, où vous pouvez collecter des données depuis n'importe quel lieu. De plus, peu importe que vous disposiez d'un réseau propriétaire ou non propriétaire. Le dispositif périphérique est en effet conçu pour fournir les informations locales à un réseau externe. Il traduit également ces informations si vous avez différents protocoles, faisant ainsi la liaison entre les deux périmètres de réseau.
Une application de cloud computing doit être renseignée avec toutes les données des appareils intelligents. Selon le service que vous souhaitez utiliser, ceci est possible manuellement, en utilisant des applications de collecte de données puis en créant les jumeaux numériques nécessaires. Toutefois, pour analyser les diagnostics ou renseigner automatiquement les données, le dispositif périphérique est nécessaire afin d'établir une connexion sécurisée entre réseau de terrain et cloud computing.
Imaginez que vous surveillez les valeurs de process à l'aide d'un dispositif périphérique et par cloud computing. Un jour, la connexion Internet reliant le dispositif périphérique et le cloud est coupée. Que se passe-t-il ? Eh bien, rien du tout – le dispositif périphérique stocke toutes les informations jusqu'au rétablissement de la connexion et vous ne perdez donc pas de données de process.
Un point à retenir : tous les dispositifs périphériques n'offrent pas de possibilité de stockage local. Selon l'application et le service que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre installation, cette possibilité peut être nécessaire. Ceci doit être déterminé au cas par cas, car vous pouvez profiter des mêmes avantages si vous faites le bon choix.
En considérant tous les aspects des dispositifs périphériques, il apparaît qu'ils permettent une intégration simple et atteignent un haut niveau de sécurité dans leur communication. Étant donné qu'ils mettent en place un deuxième canal pour le transfert de données, il n'y a pas de répercussions sur le système numérique de commande.
Formation certifiée aux bases de la technologie Modbus
30.11.2026
08:30 - 16:30 CET
Reinach,
Suisse
Vous découvrez le fonctionnement détaillé de la technologie Modbus. Des différentes couches physiques RS485 et Ethernet jusqu'aux détails du protocole Modbus.
Trouvez rapidement des informations sur l'un de nos événements ou formations, filtrées par catégorie ou par secteur d'activité
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .