Ce que vous devez savoir sur les jumeaux numériques
Le « jumeau numérique » fait partie des termes fréquemment associé aux stratégies de digitalisation. La question est de savoir si ce concept est déjà une réalité pratique ou seulement un nouvel argument marketing. Qu'est-ce que les jumeaux numériques ?
Article05.01.2026
En bref
Face à la présence récurrente du terme « jumeau numérique » dans les discussions sur la digitalisation industrielle, beaucoup se demandent s'il faut y voir un véritable progrès technologique ou un simple mot en vogue.
En réalité, les jumeaux numériques sont un concept établi accompagné d'applications pratiques significatives.
Un jumeau numérique est la représentation virtuelle d'un équipement physique constamment mise à jour, avec les données les plus récentes, pour en refléter l'état actuel.
Dans les environnements industriels, les jumeaux numériques renforcent l'efficacité opérationnelle, facilitent la maintenance et améliorent la prise de décision en fournissant des informations précises sur les performances de l'équipement.
Cette technologie n'est plus une théorie. Il s'agit d'une solution éprouvée offrant des avantages mesurables dans différents secteurs.
ContenuContenu
Qu'est-ce qu'un jumeau numérique ?
Un jumeau numérique est la représentation numérique d'un produit physique, d'un process ou d'un service. Grâce à une connexion en ligne entre l'équipement physique et sa copie numérique, des analyses peuvent être effectuées pour surveiller l'état de fonctionnement et prévenir les problèmes potentiels.
Les jumeaux numériques offrent également la possibilité d'effectuer des simulations. Ceci permet des améliorations telles qu'une optimisation des process et une réduction des temps d'arrêt imprévus. Si le concept n'est pas nouveau, il a pris de l'importance avec la montée en puissance des technologies de l'IIoT et de l'IA.
Il existe plusieurs façons de mettre en œuvre des jumeaux numériques dans les applications industrielles. Un jumeau numérique peut par exemple être créé automatiquement lorsque les appareils de terrain sont connectés à des écosystèmes IIoT via un dispositif périphérique. Il est également possible de le générer manuellement en scannant un numéro de série, en téléchargeant une photo ou en entrant des données au moyen d'un smartphone.
Comment fonctionnent les jumeaux numériques ?
Dans la plupart des applications, le jumeau numérique collecte les données des appareils connectés, les analyse et fournit des informations exploitables. Le développement implique généralement la mise en œuvre de méthodes statistiques, de l'apprentissage automatique et d'autres algorithmes avancés pour interpréter les performances des appareils et leur comportement en fonctionnement.
Chaque équipement se voit attribuer un jumeau numérique. Cette opération s'effectue en connectant les appareils via un réseau – p. ex. PROFIBUS – relié à un dispositif périphérique communiquant avec un écosystème IIoT basé sur le cloud. Les jumeaux numériques sont créés automatiquement une fois la connexion établie, par reproduction précise des équipements physiques et collecte continue des données.
Selon la plate-forme IIoT, les jumeaux numériques peuvent être utilisés à diverses fins, telles que l'analyse du parc installé, l'identification des appareils obsolètes et la recommandation d'améliorations.
La digitalisation permet aux appareils intelligents de générer continuellement de grands volumes de données précieuses. L'interprétation manuelle de ces données est peu pratique. Mais les ignorer signifie perdre des informations critiques concernant les applications. Un jumeau numérique répond à ce défi par l'intégration avec des technologies telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'IIoT. Il permet ainsi de réaliser des simulations basées sur les données provenant des équipements physiques.
Les jumeaux numériques collectent et analysent les données de manière autonome et fournissent des informations exploitables, ce qui peut aider à améliorer les process ou à augmenter la disponibilité des installations. Les entreprises développent de plus en plus de plates-formes ouvertes pour permettre l'expansion des solutions de jumeaux numériques interprétant les données d'appareils connectés. Ces informations sont généralement présentées au moyen de tableaux de bord pour faciliter l'évaluation. Il n'est donc pas nécessaire de disposer d'une expérience spécifique en matière de données
Pourquoi le jumeau numérique est-il important pour l'IIoT ?
L'IIoT repose sur des appareils intelligents qui, contrairement aux systèmes autonomes traditionnels, fournissent continuellement des données de fonctionnement. Lorsque ces appareils sont connectés à une plate-forme de cloud, les jumeaux numériques créent des représentations virtuelles. Associée à des outils d'analyse, cette approche transforme les données brutes en informations claires et exploitables par toute l'équipe. Les applications comprennent l'analyse du parc installé, l'amélioration des performances et l'optimisation de la maintenance.
Exemple d'une application du jumeau numérique
Il est possible de faire l'expérience de la technologie du jumeau numérique grâce à des services numériques tels que Netilion Analytics, qui permet aux utilisateurs d'enregistrer et de gérer les équipements dans l'écosystème IIoT Netilion. Cette solution fournit des informations sur le parc installé, identifie les appareils obsolètes et met en lumière les possibilités de standardisation et d'amélioration des process.
L'enregistrement des équipements peut être effectué de plusieurs manières. La méthode la plus automatisée consiste à connecter le réseau à l'écosystème IIoT via un dispositif périphérique pour créer les jumeaux numériques sans entrée manuelle. Il est également possible d'ajouter manuellement les équipements sur la plate-forme en entrant les informations des appareils, ou en utilisant l'application de smartphone Netilion Scannerpour scanner les appareils, capturer des images et enregistrer les données d'emplacement de montage.
Une fois l'enregistrement terminé, le système propose des analyses et des informations couvrant la diversité, la criticité et l'obsolescence des équipements. Ces données sont intégralement accessibles via un tableau de bord centralisé.
Netilion est un écosystème IIoT primé, conçu pour les process industriels. Il connecte les mondes physique et numérique pour vous envoyer des informations précieuses du terrain n'importe où et à tout moment.
Formation certifiée aux bases de la technologie PROFINET
15.09.2026 - 16.09.2026
08:30 - 16:30 CEST
Reinach,
Suisse
À la fin du cours, vous connaîtrez les caractéristiques de la technologie PROFINET et des profils PA, l'architecture des réseaux 100BaseTX et Ethernet-APL.
Formation certifiée aux bases de la technologie Modbus
13.10.2026
08:30 - 16:30 CEST
Reinach,
Suisse
Vous découvrez le fonctionnement détaillé de la technologie Modbus. Des différentes couches physiques RS485 et Ethernet jusqu'aux détails du protocole Modbus.
Trouvez rapidement des informations sur l'un de nos événements ou formations, filtrées par catégorie ou par secteur d'activité
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .