Technologie fiable pour une mesure optique précise de l'oxygène
ArticlePlusieurs industries09.12.2025
En bref
Définition : l'extinction de fluorescence (QF), ou quenching, est un principe optique selon lequel la présence ou l'absence d'oxygène affecte l'intensité et la longueur d'onde d'une matière fluorescente. Ce changement d'intensité et de longueur d'onde de la lumière émise peut être directement mis en relation avec la concentration d'oxygène dans le gaz de process.
Avantages : réaction rapide et précise aux variations d'oxygène, possibilité de mesurer l'oxygène jusqu'à de très faibles concentrations (en parties par million), sélectivité élevée et immunité aux interférences de gaz tels que le CO₂ ou le H₂S, maintenance réduite grâce à l'absence de consommables ou de réactifs, stabilité et sécurité assurées par des composants optiques à semi-conducteurs pour une longue durée de vie.
Applications : la technologie QF est utilisée dans tous les secteurs pour la surveillance de l'oxygène dans le traitement de gaz naturel, la transition énergétique, les bioprocédés, les études portant sur l'environnement et la qualité de l'eau, ainsi que la recherche dans le domaine de la médecine ou des sciences de la vie.
Technologie : le spectromètre utilise une LED pour envoyer, par un câble à fibre optique, de la lumière visible à un revêtement perméable à l'oxygène contenant un colorant fluorescent. L'oxygène modifie l'intensité et la longueur d'onde de la lumière émise par le colorant, mesurées par l'analyseur. À l'aide de l'équation de Stern-Volmer, le système calcule la concentration d'oxygène sur la base de ces mesures.
ContenuContenu
Qu'est-ce que la extinction de fluorescence (QF) ?
L'extinction de fluorescence (QF), également appelée quenching, est un processus photophysique fondamental qui joue un rôle essentiel dans la spectroscopie moderne, les technologies de mesure et l'analyse moléculaire. Elle est devenue un outil essentiel pour la mesure de l'oxygène en temps réel dans le traitement de gaz naturel, les bioprocédés, la surveillance environnementale et le diagnostic médical. Son attrait réside dans sa précision, sa sélectivité et sa stabilité, obtenues sans les pièces mobiles, les consommables chimiques ou la sensibilité croisée communs aux capteurs de type plus ancien.
Cet article explore les principes physiques sur lesquels repose l' extinction de fluorescence, ses méthodes de détection, sa mise en œuvre pratique et ses différences par rapport aux autres approches optiques et électrochimiques utilisées pour la mesure de gaz.
Les fondamentaux de la fluorescence
Lorsqu'une molécule absorbe de l'énergie lumineuse, elle passe à un état énergétique électronique plus élevé – un processus appelé excitation. En revenant à son état fondamental, la molécule libère une partie de cette énergie absorbée sous forme de lumière visible ou proche du visible. Cette lumière réémise est appelée fluorescence.
La fluorescence ne se produit que dans le cas des molécules présentant une structure électronique spécifique – souvent des colorants organiques ou des complexes de métaux de transition. La lumière émise a généralement une longueur d'onde plus longue (moins d'énergie) que la lumière absorbée en raison de la perte d'énergie interne lors de la relaxation. La différence entre les longueurs d'onde absorbées et émises est appelée déplacement de Stoke, un concept central de la détection par fluorescence.
Mécanismes de l'extinction de fluorescence
Une extinction de fluorescence se produit lorsque quelque chose entraîne un changement dans la molécule fluorescente émettant de la lumière après excitation. Le désactivateur — généralement une autre molécule — interagit avec l'état excité du fluorophore, lui permettant de perdre de l'énergie non rayonnante (par le biais de collisions ou d'un transfert d'énergie) au lieu d'émettre un photon.
Il existe plusieurs mécanismes de quenching. Par exemple :
Quenching dynamique (ou collisionnel) : l'énergie est transférée au désactivateur pendant les collisions moléculaires à l'état excité.
Quenching statique : un complexe non fluorescent se forme entre le fluorophore et le désactivateur avant l'excitation.
Transfert d'énergie et d'électrons : l'énergie ou les électrons sont échangés entre espèces, ce qui réduit le rendement de fluorescence.
Dans de nombreuses applications de détection industrielles, l'oxygène (O₂) sert de désactivateur. Étant donné que l'oxygène désactive efficacement les états excités de certains colorants, les variations d'intensité ou de durée de vie de la fluorescence peuvent être directement mises en relation avec la concentration d'oxygène dans le milieu environnant.
L'équation de Stern-Volmer
La relation quantitative entre l'extinction de fluorescence et la concentration de désactivateur est exprimée par l'équation de Stern-Volmer :
I₀ / I = 1 + KSV[Q]
Ou l'équivalent au moyen de la durée de vie de la fluorescence :
τ₀ / τ = 1 + KSV[Q]
Où :
I₀ et τ₀ sont l'intensité et la durée de vie de la fluorescence en l'absence de désactivateur.
I et τ sont les valeurs correspondantes en présence de désactivateur.
KSV est la constante de quenching de Stern-Volmer.
[Q] est la concentration de désactivateur.
La linéarité de cette relation procure les bases de la détection quantitative. En surveillant le changement d'intensité ou de durée de vie de la fluorescence, il est possible de déterminer avec précision la concentration de désactivateur – comme l'oxygène dissous ou gazeux.
Mesure optique de l'oxygène et techniques
Le cycle de mesure de base
Les capteurs d'oxygène optiques reposent sur le principe selon lequel les molécules d'oxygène peuvent désactiver la fluorescence d'un colorant excité. La mesure comprend généralement ces étapes :
Excitation : une source lumineuse, souvent une LED bleue (≈ 470 nm), éclaire un colorant fluorescent immobilisé dans une matrice perméable à l'oxygène.
Émission : en l'absence d'oxygène, le colorant émet une fluorescence rouge vif ou proche infrarouge.
Quenching : lorsque de l'oxygène est présent, il heurte les molécules de colorant excitées et transfère de l'énergie non rayonnante, ce qui réduit l'intensité de la fluorescence et provoque un changement de longueur d'onde.
Détection : la lumière émise est renvoyée par une fibre optique à un photodétecteur, où le changement de phase est mesuré.
Calcul : le système calcule la concentration d'oxygène à l'aide de constantes d'étalonnage dérivées de l'équation de Stern-Volmer.
Figure 1 : la sonde à fibre optique détecte les molécules d'oxygène par le biais de l'extinction de fluorescence, pour une transmission précise du signal à l'analyseur.
Figure 2 : la lumière bleue excite l'extrémité du capteur pour émettre de la fluorescence ; les molécules d'oxygène désactivent cette émission en absorbant l'énergie, ce qui réduit la production de lumière.
Ce cycle permet de mesurer l'oxygène en temps réel sans consommables, en atteignant une sensibilité remarquable – des niveaux en parties par million (ppm) jusqu'à des concentrations en pourcentage.
Techniques de mesure
Il existe deux techniques fondamentales utilisées pour quantifier l'extinction de fluorescence : la détection basée sur l'intensité et la détection de durée de vie ou de changement de phase.
Détection basée sur l'intensité : dans les premiers capteurs d'oxygène optiques, la concentration d'oxygène était mesurée au moyen de la diminution d'intensité de la fluorescence par rapport à une référence. Cependant, cette méthode est quelque peu sensible aux variations de la source lumineuse, au vieillissement du colorant et à l'alignement optique.
Détection de durée de vie ou de changement de phase : les capteurs de quenching modernes utilisent des sources lumineuses à modulation de phase pour mesurer le décalage dans le temps (changement de phase) entre la lumière d'excitation et la fluorescence émise. La durée de vie de la fluorescence étant une propriété moléculaire intrinsèque, cette méthode est beaucoup moins affectée par les conditions ambiantes ou les variations d'intensité lumineuse.
Généralement, la durée de vie de la fluorescence décroît pour passer des microsecondes aux nanosecondes quand la concentration d'oxygène augmente. Cette approche basée sur les phases offre des temps de réponse rapides, une stabilité à long terme et un haut niveau d'immunité à la dérive – des avantages clés dans les applications industrielles.
La physique du quenching
Fondamentalement, l'extinction de fluorescence est un processus de transfert d'énergie sous l'effet de collisions entre des fluorophores excités et des molécules de désactivateur. Dans le cas du quenching par l'oxygène, cette interaction est régie par la cinétique de diffusion et le recouvrement des orbitales moléculaires.
L'efficacité du quenching dépend de facteurs tels que :
Le taux de diffusion de l'oxygène par la matrice du capteur
La température (affectant la diffusion et la fréquence de collision)
La viscosité et la structure de la matière hôte
La durée de vie de l'état excité du fluorophore
En adaptant la composition et la porosité du film polymère, les ingénieurs peuvent contrôler le taux de diffusion de l'oxygène et optimiser le temps de réponse et la sensibilité du capteur.
Conception et configuration du capteur
Un capteur standard de mesure d'oxygène par extinction de fluorescence se compose de trois composants principaux :
Couche fluorescente du capteur (matrice de colorant) : un film de polymère solide ou de sol-gel dopé de colorant sensible à l'oxygène (par exemple un complexe de ruthénium ou de platine) ; le colorant est sélectionné pour sa photostabilité et ses caractéristiques spécifiques de quenching
Fibre optique ou vitre : transporte la lumière d'excitation de la source vers l'extrémité du capteur et renvoie au détecteur la fluorescence émise ; l'utilisation de fibres optiques permet une détection à distance non invasive
Module de détection et d'électronique : contient la source lumineuse, la photodiode ou le photomultiplicateur et l'électronique de traitement du signal pour déterminer les variations de phase ou d'intensité
Dans le cas des capteurs industriels, ces composants sont souvent intégrés dans une structure robuste pour l'utilisation dans des conduites de gaz de process, des sondes environnementales ou des bioréacteurs, mais le principe de mesure reste le même.
Avantages de l'extinction de fluorescence
La popularité des systèmes d'extinction de fluorescence pour les mesures industrielles repose sur leur simplicité optique et leur robustesse chimique en comparaison aux technologies traditionnelles. L'extinction de fluorescence offre plusieurs avantages :
Sélectivité pour l'oxygène : l'extinction de fluorescence est sélective pour l'oxygène, avec une sensibilité croisée négligeable à la vapeur d'eau, au sulfure d'hydrogène ou au dioxyde de carbone – des espèces qui interfèrent souvent avec les capteurs électrochimiques.
Niveaux de concentration en parties par million (ppm)
Stabilité à long terme : les systèmes optiques ne contiennent pas de réactifs consommables ni d'électrolytes. Avec des matrices de colorant stables et des composants à semi-conducteurs, les intervalles d'étalonnage sont longs et la maintenance minimale.
Mesure rapide et continue : le quenching étant un processus instantané reposant sur des collisions, les capteurs de fluorescence réagissent en millisecondes aux variations de la concentration d'oxygène. Ceci permet une surveillance en temps réel de processus dynamiques.
Sécurité et compatibilité : ces capteurs fonctionnant de manière optique et sans contact avec des échantillons contenant des éléments réactifs, ils peuvent mesurer l'oxygène en toute sécurité dans les flux d'hydrocarbures, les gaz inflammables ou les milieux biologiques, sans risque d'inflammation ou de contamination.
Comparaison de l'extinction de fluorescence avec d'autres méthodes de mesure de l'oxygène
Plusieurs autres technologies sont utilisées pour l'analyse de l'oxygène, chacune présentant ses points forts et limites spécifiques. Leur comparaison aide à déterminer dans quels cas l'extinction de fluorescence offre les plus grands avantages.
Extinction de fluorescence
Principe de fonctionnement : détection optique du quenching collisionnel de colorant excité
Gamme typique : ppm - %
Points forts : rapide, sélective, pas de consommables, faible dérive
Limites : coût initial du capteur relativement élevé
Zircone
Principe de fonctionnement : mesure de la pression partielle de l'oxygène via une réaction électrochimique dans un électrolyte solide en zircone à haute température
Gamme typique : %
Points forts : grande précision à température élevée ; robustesse pour les environnements industriels difficiles
Limites : nécessite un élément chauffant ; réaction plus lente à basse température ; restriction à une gamme en %
Électrochimique
Principe de fonctionnement : la réaction chimique entre l'oxygène et des électrodes dans un électrolyte produit de l'électricité
Gamme typique : ppm - %
Points forts : faible coût, électronique simple
Limites : nécessite un remplacement régulier des cellules ; sensible au H₂S et à l'humidité
Paramagnétique
Principe de fonctionnement : l'oxygène est attiré par un champ magnétique ; le couple magnétique est mesuré
Gamme typique : %
Points forts : précision pour les concentrations élevées
Limites : ne convient pas aux flux de H₂S ou d'hydrocarbures ; restriction à une gamme en %
Chromatographie en phase gazeuse
Principe de fonctionnement : séparation et détection d'oxygène via un gaz vecteur et une colonne
Gamme typique : ppm - %
Points forts : précision analytique élevée
Limites : lenteur (plusieurs minutes par échantillon), beaucoup de maintenance nécessaire
Spectroscopie d'absorption par diode laser accordable (TDLAS)
Principe de fonctionnement : diode laser accordable adaptée à une longueur d'onde spécifique à laquelle l'oxygène absorbe la lumière
Gamme typique : %
Points forts : mesure optique sans contact ; utilisable pour des mesures in situ ou extractives
Limites : risque d'interférence avec d'autres gaz de fond ; la poussière et les aérosols peuvent se déposer sur les miroirs et les vitres
En comparaison avec d'autres méthodes de mesure de l'oxygène, l'extinction de fluorescence offre un mélange unique de vitesse, stabilité et résilience dans les environnements chimiquement agressifs ou très humides.
Étalonnage, performances, et innovation
Compensation en température et en pression
La diffusion de l'oxygène à travers la couche du capteur et la durée de vie de la fluorescence du colorant dépendent tous deux de la température. Par conséquent, la plupart des systèmes comprennent une compensation automatique en la température, souvent assurée au moyen d'une thermistance montée au même emplacement. Une compensation en pression peut également être nécessaire pour les mesures en phase gazeuse.
Durée de vie du capteur
Au fil des années, les films du capteur peuvent présenter un photoblanchiment progressif du colorant ou une surface sale. Cependant, avec les matières modernes, la durée de vie du capteur dépasse fréquemment les trois ans pour atteindre jusqu'à cinq ans.
Étalonnage et maintenance
L'étalonnage consiste généralement à exposer le capteur à des concentrations d'oxygène connues (p. ex. azote pour le zéro et air pour l'étendue de mesure). Grâce à leur stabilité, les capteurs fonctionnant sur la base de la fluorescence doivent être rarement réétalonnés par rapport aux alternatives électrochimiques.
Matières perfectionnées
De nouvelles matrices de capteur – comme les hybrides sol-gel, les nanoparticules de silice et les polymères fluorés – élargissent la gamme de fonctionnement et la tolérance ambiante des capteurs de quenching. Ces matières améliorent la stabilité du colorant et réduisent le photoblanchiment.
Détection optique multiplexée
Les progrès récents réalisés dans les domaines des réseaux de fibre optique et de la photonique miniaturisée permettent la fabrication de capteurs multiparamètres combinant mesure d'oxygène, de pH et de température dans une seule sonde.
Traitement de gaz naturel – La pénétration d'oxygène dans les flux de gaz naturel peut provoquer de la corrosion, générer des mélanges explosifs et dégrader la qualité des produits. Les capteurs optiques de fluorescence assurent une mesure d'oxygène précise en continu, de la collecte à la distribution. Ils aident ainsi les opérateurs à préserver l'intégrité du système.
Transition énergétique – Dans le cas des applications de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS, carbon capture, utilization, and storage), l'oxygène est un contaminant qui doit être éliminé. Les applications du biogaz/biométhane reposent sur une fermentation anaérobie. Il est donc nécessaire de détecter la présence d'oxygène pour déterminer si des fuites apparaissent dans le digesteur. Pour assurer la qualité du biométhane final, seuls de faibles niveaux d'oxygène en parties par million sont autorisés. Les applications de l'hydrogène vert nécessitent elles aussi des mesures de l'oxygène.
Bioprocédés et fermentation – Dans le domaine de la biotechnologie, le contrôle de l'oxygène dissous est essentiel pour le métabolisme cellulaire. Les capteurs de fluorescence sont largement utilisés dans les fermenteurs pour éviter la dérive et les problèmes de stérilisation des sondes électrochimiques.
Surveillance de l'environnement et de l'eau – Le quenching mesure l'oxygène dissous (OD) dans les eaux naturelles et usées. Ces capteurs combinent durabilité et maintenance réduite pour un déploiement à long terme.
Médecine et sciences de la vie – De l'oxygénation des tissus aux systèmes microfluidiques, les capteurs de fluorescence permettent de réaliser une cartographie optique non invasive de la concentration d'oxygène en petits volumes. Une opération essentielle pour les études physiologiques et pharmacologiques.
Applications de l'aéronautique et de l'énergie – Insensibles aux interférences électromagnétiques, les systèmes d'extinction de fluorescence basés sur la fibre optique sont utilisés pour les essais aérospatiaux, la recherche sur la combustion et la surveillance des piles à combustibles, où la précision et la vitesse de réaction jouent un rôle important.
Foire aux questions concernant l'extinction de fluorescence
Formation certifiée aux bases de la technologie PROFINET
15.09.2026 - 16.09.2026
08:30 - 16:30 CEST
Reinach,
Suisse
À la fin du cours, vous connaîtrez les caractéristiques de la technologie PROFINET et des profils PA, l'architecture des réseaux 100BaseTX et Ethernet-APL.
Trouvez rapidement des informations sur l'un de nos événements ou formations, filtrées par catégorie ou par secteur d'activité
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .