Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Connectivité instantanée

Parfois, la digitalisation peut être très simple. Ainsi, moderniser par exemple des installations de traitement d'eau pour permettre le transfert des données de mesure et de capteur vers le cloud est désormais aussi facile que de brancher une carte d'extension.

03.03.2026 Texte: Robert Habi Graphisme: 3st kommunikation
La transmission de données avec le LiquilineEdge Module répond à des exigences strictes de cybersecurité.

Le traitement de l'eau est régi par des réglementations strictes. Une bonne chose en soi, car l'eau potable est une chose à laquelle nous nous fions tous. Pour les exploitants de stations de traitement, cela implique en revanche une assurance qualité à forte intensité de main-d'œuvre. Pour prévenir les défaillances, les points de mesure d'analyse de liquide nécessitent une maintenance régulière. Celle-ci exige du personnel qualifié disposant des connaissances nécessaires, voire de l'endurance et l'agilité physique requises lorsque les points de mesure sont difficilement accessibles. La connectivité au cloud peut ici simplifier beaucoup les choses pour les exploitants en permettant un accès facile aux données de mesure et d'état, depuis n'importe quel endroit et à tout moment.

La transmission de données avec le Liquiline Edge Module répond à des exigences strictes de cybersecurité. ©Endress+Hauser

Le Liquiline Edge Module CYY7

Jusqu'à présent, la digitalisation des systèmes existants était difficile. « Pour permettre à l'infrastructure existante de se connecter en ligne, les exploitants devaient ajouter une infrastructure périphérique aux systèmes de bus de terrain déjà en place ou moderniser des systèmes entiers », explique Daniela Haider, chef de produit chez Endress+Hauser Liquid Analysis. Une équipe de l'entreprise a développé une solution de connectivité qui offre une approche différente. Désormais, une nouvelle infrastructure ou une modernisation de grande envergure ne sont plus nécessaires. Un simple module suffit. Celui-ci présente à peu près la taille d'une carte d'extension pour ordinateur domestique et doit simplement être inséré dans le transmetteur installé au point de mesure. Cette solution, le Liquiline Edge Module CYY7, permet aux exploitants de stations de moderniser rapidement et facilement les installations d'analyse de liquide existantes et de les connecter à l'Internet industriel des objets (IIoT).

Cybersécurité

La transmission de données avec le Liquiline Edge Module répond à des exigences strictes de cybersecurité. Les mesures de sécurité sont conformes à la série de normes internationales IEC 62443 et sont assurées par lancement sécurisé et connexion https via le protocole de sécurité mTLS. Un interrupteur sur le module périphérique permet de couper manuellement la communication entre celui-ci et l'appareil de terrain.

Plus de données, plus d'avantages pour le client

Une fois le module branché, il suffit de quelques minutes pour connecter le point de mesure au cloud Netilion Endress+Hauser. La communication fait appel à un canal sécurisé, indépendant du bus de terrain. Haider explique : « Le module périphérique collecte les données du transmetteur et les envoie au cloud soit indépendamment, via le réseau cellulaire, soit par le biais d'une connexion filaire Ethernet, via l'infrastructure existante. Les deux modèles n'ont aucun impact sur le fonctionnement de l'installation ou les process. » Ce ne sont pas seulement des valeurs de mesure qui sont envoyées au cloud. D'autres données de capteur sont également transmises. « Grâce à cette plate-forme cloud, les exploitants peuvent utiliser les données de capteur pour optimiser les intervalles de maintenance ou même planifier des réparations », ajoute Haider. Le système numérique permet aux exploitants de répondre plus efficacement aux exigences légales et de compenser la pénurie de personnel qualifié.

Cette solution de digitalisation conviviale par simple branchement est le fruit de plusieurs années de travail chez Endress+Hauser. « Le travail d'équipe efficace mené dans trois centres de production a joué un rôle important dans cette démarche », explique Haider. « Le système de sécurité sophistiqué a constitué un défi particulier pour les équipes, tout comme la technologie de transfert à haute efficacité énergétique. Plus de 100 personnes, de l'entreprise et externes, ont participé au développement. »

Transmission de données par le Liquiline Edge Module

La transmission de données avec le Liquiline Edge Module répond à des exigences strictes de cybersecurité.

Connexion à l'internet

Les points de mesure des bassins de traitement de l'eau se connectent à l'internet via le Liquiline Edge Module, sans routeur ou câble supplémentaire.

La transmission de données avec le LiquilineEdge Module répond à des exigences strictes de cybersecurité.

Connexion au cloud

Le module envoie des données de mesure, des informations de diagnostic et des journaux d'événements au cloud via le réseau cellulaire ou une connexion filaire Ethernet, selon la version mise en place.

La transmission de données avec le Liquiline Edge Module répond à des exigences strictes de cybersecurité.

Connexion au smartphone

Les opérateurs de l'installation accèdent à leurs données via le cloud Netilion Endress+Hauser, par exemple en utilisant l'application Netilion Liquiline Assist sur leur smartphone.

Autres lectures sur des thèmes similaires

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Company magazine 'changes' 2/2025
How digitalization is gathering pace
download icon Télécharger