IA industrielle – Comment les modèles d'apprentissage auto. comblent les lacunes en matière de données pour garantir la conformité
Un jumeau numérique permet une surveillance prédictive des émissions et garantit la conformité aux normes d'émissions – même en cas de défaillance d'un seul analyseur de gaz.
ArticlePlusieurs industries27.04.2026
En bref
Les compagnies maritimes étant tenues de surveiller en continu les émissions de leurs navires en mer, toute lacune dans la documentation peut provoquer du travail et des coûts supplémentaires.
C'est là qu'interviennent les solutions numériques – telles que Maritime Suite MARpems. Faisant partie de Maritime Suite, cette solution (abréviation de "Maritime Predictive Emission Monitoring System") garantit la disponibilité des données d'émissions à bord, même en cas de défaillance du système de surveillance continue des émissions.
À cette fin, des modèles d'apprentissage automatique analysent les données historiques pour créer un jumeau numérique du système de mesure installé sur le navire. Cela est rendu possible grâce à un algorithme qui, en cas de défaillance de certains paramètres de mesure, calcule les émissions de gaz d'échappement à partir des valeurs restantes afin de garantir la conformité totale des exploitants de navires.
Ce système, développé en collaboration avec des sociétés de classification telles que DNV et RINA, des partenaires du projet et des compagnies maritimes, a récemment été mis en œuvre avec succès sur plusieurs navires.
ContenuContenu
Une surveillance continue des valeurs d'émission est requise
Le durcissement constant des lois et des réglementations relatives à la surveillance des émissions représente un défi pour les chantiers navals, les exploitants de navires et les armateurs. Par exemple, des règles environnementales strictes imposent une surveillance et une documentation continues des émissions des navires :
Les réglementations régissant le secteur maritime ont déjà été considérablement renforcées. Des limites maximales de teneur en soufre pour les carburants marins ont été introduites à l'échelle mondiale en 2020. De plus, l'Union européenne a mis en place depuis 2024 des règles obligeant les navires à payer pour leurs émissions de CO2. Des travaux sont également en cours pour élaborer une réglementation mondiale, l'Organisation maritime internationale ayant fixé comme objectif la neutralité carbone pour l'ensemble du secteur du transport maritime d'ici 2050. Les clients et les investisseurs réclament depuis longtemps plus de transparence sur l'empreinte environnementale du secteur ; il est donc devenu de plus en plus important de mesurer les émissions avec précision et de les réduire rapidement.
Dans ce contexte, les navires qui consomment du fioul lourd peuvent être équipés d'épurateurs pour réduire la teneur en soufre de leurs gaz d'échappement. L'efficacité des épurateurs est ensuite analysée à l'aide de systèmes de surveillance continue des émissions (CEMS). Ces systèmes – tels que les analyseurs MARSIC300 – fonctionnent en mesurant les concentrations des polluants concernés dans les gaz d'échappement du moteur avant et après épuration. Bref, les valeurs mesurées indiquent non seulement les émissions rejetées dans l'environnement, mais permettent aussi de surveiller l'efficacité du process des épurateurs et des catalyseurs eux-mêmes.
Comment garantir le respect des normes d'émissions à tout moment ?
Les exploitants de navires doivent surveiller et enregistrer en permanence ces valeurs d'émission, puis les communiquer aux autorités conformément à la réglementation. En cas de défaillance d'un système CEMS, certaines valeurs relatives aux gaz d'échappement feront défaut, et l'exploitant ne sera plus en mesure de démontrer que le navire respecte les limites fixées. Il s'expose alors à une situation de non-conformité et risque des sanctions, car il ne peut plus prouver le respect des limites réglementaires.
En règle générale, seuls des spécialistes formés peuvent réparer un capteur défectueux. Cela expose l'exploitant du navire à des risques imprévisibles, allant d'une charge de travail manuel supplémentaire et de coûts plus élevés liés à l'utilisation de carburant de qualité supérieure à des pénalités pour non-respect des limites réglementaires.
Jumeau numérique du système de surveillance des émissions embarqué
Maritime Suite MARpems ("système de surveillance prédictive des émissions maritimes") apporte ici une solution – il s'agit en substance du jumeau numérique d'un CEMS. Si un CEMS (quel que soit son fournisseur) présente un dysfonctionnement ou tombe en panne, la solution numérique prend le relais : des modèles d'apprentissage automatique calculent les valeurs d'émission actuelles à partir des données opérationnelles disponibles provenant du navire et de l'épurateur.
Ainsi, Maritime Suite MARpems garantit la conformité temporaire aux normes d'émissions et, par conséquent, le respect des exigences de l'OMI. Ces modèles d'apprentissage automatique sont identiques pour tous les navires, mais ils sont générés individuellement pour chaque navire à l'aide de données spécifiques au système recueillies au cours des derniers mois.
Maritime Suite MARpems est une solution sur site, ce qui signifie que ses données restent stockées sur les serveurs de la compagnie maritime. Il s'agit actuellement de la seule solution sur le marché acceptée par les principaux États du pavillon – tels que le Libéria, l'Allemagne et Malte – et par des sociétés de classification telles que DNV. Les États du pavillon établissent les règles régissant la supervision des questions techniques et administratives à bord des navires battant leur pavillon. D'autres agréments de la part des États du pavillon et des sociétés de classification suivront prochainement. Cela permettra de faire progressivement accepter la solution.
Un outil pour gagner en efficacité et en compétitivité
Outre le fait de garantir la conformité tout en réduisant le temps et les efforts nécessaires en cas de panne d'un système CEMS, Maritime Suite MARpems présente un autre avantage : cette solution améliore la transparence quant à l'état des équipements de surveillance des émissions et des épurateurs, ce qui peut contribuer à éviter ou à planifier des réparations et des opérations de maintenance à court terme. En conséquence, le système renforce la fiabilité des process et réduit au minimum les interventions techniques. En résumé, MARpems améliore l'efficacité opérationnelle et la compétitivité, tout en permettant de réaliser des économies.
Des solutions innovantes pour l'analyse moderne des gaz dans de multiples applications : nos analyseurs numériques facilitent l'analyse des données, la prévision des tendances et la maintenance prédictive.
Formation certifiée aux bases de la technologie PROFINET
15.09.2026 - 16.09.2026
08:30 - 16:30 CEST
Reinach,
Suisse
À la fin du cours, vous connaîtrez les caractéristiques de la technologie PROFINET et des profils PA, l'architecture des réseaux 100BaseTX et Ethernet-APL.
Formation certifiée aux bases de la technologie Modbus
13.10.2026
08:30 - 16:30 CEST
Reinach,
Suisse
Vous découvrez le fonctionnement détaillé de la technologie Modbus. Des différentes couches physiques RS485 et Ethernet jusqu'aux détails du protocole Modbus.
Trouvez rapidement des informations sur l'un de nos événements ou formations, filtrées par catégorie ou par secteur d'activité
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .