Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Sécurisez votre installation numérique : protégez les opérations et renforcez la cyber-résilience

Aujourd'hui, on attend de vous que vous meniez des opérations sécurisées, plus efficaces et pleinement conformes, alors que vos systèmes sont plus interconnectés que jamais. Mais comment y parvenir tout en limitant votre exposition aux nouveaux risques liés à la cybersécurité ? 

Un homme portant un casque de chantier, regardant une tablette devant un instrument

Les cyberattaques évoluent rapidement et ne visent plus seulement les systèmes informatiques, mais aussi les technologies opérationnelles. À mesure que les équipements de terrain, les systèmes numériques de contrôle commande et les réseaux, autrefois isolés, deviennent de plus en plus interconnectés, chaque nouvelle interface peut constituer un point d'entrée potentiel pour les pirates. Cela introduit une toute nouvelle source de causes pour les temps d'arrêt imprévus, les dommages matériels et les risques pour la sécurité.   

Au-delà du simple risque d'attaques, la législation en matière de cybersécurité et les exigences industrielles se durcissent à l'échelle mondiale. Des normes telles que l'IEC 62443 et des réglementations comme la NIS2 imposent directement aux opérateurs la responsabilité de démontrer la sécurité de leurs opérations tout au long du cycle de vie de leur installation.  

Alors que nous entrons dans l'ère de la numérisation et de l'automatisation des process, le besoin d'une instrumentation numérique sécurisée et conforme est évident. Mais l'instrumentation numérique n'est rien sans un échange de données sécurisé. Qu'il s'agisse de configurer des appareils de terrain, de collecter des diagnostics en temps réel ou de permettre une assistance à distance, une connectivité sécurisée est le fondement tant de l'efficacité que de la sécurité.  

Remise d'un certificat de cybersécurité ©Endress+Hauser

Ce qu'il faut pour mettre en place une installation cyber-résiliente 

Pour garantir la résilience de votre installation numérique, il ne suffit pas de disposer d'outils de sécurité isolés – vous devez adopter une approche globale de la cybersécurité. Cela implique notamment : 

  • Veiller à ce que la sécurité soit intégrée aux appareils, aux architectures et aux flux de travail 
  • Respecter les exigences de conformité des référentiels industriels reconnus 
  • Sécuriser la connectivité au niveau du terrain 
  • Adopter une identité et une traçabilité fiables pour les appareils 
  • Harmoniser le développement et la maintenance sécurisés tout au long du cycle de vie 
  • Collaborer avec des partenaires qui comprennent et anticipent les réalités industrielles 

La cybersécurité dans les installations modernes relève à la fois de la technique et de l'organisation. Vous avez besoin à la fois d'un engagement de la part des personnes et d'une harmonisation des process et des technologies pour rester résilient dans une installation numérique en constante évolution. 

Une connectivité sécurisée au service de la numérisation 

Endress+Hauser a mis au point un protocole de communication sans fil sécurisé et efficace, spécialement conçu pour la convergence des environnements informatiques IT et OT. Notre connectivité Bluetooth® révolutionne la manière dont les ingénieurs interagissent avec les appareils sur le terrain. L'intégration de CPace en tant que couche de sécurité pour Bluetooth® renforce la protection par mot de passe et empêche les attaques visant les étapes de couplage Bluetooth®. 

Parmi les avantages, on peut citer : 

  • Interaction sécurisée entre les appareils : La connectivité Bluetooth® chiffrée basée sur CPace protège les identifiants et l'accès aux appareils pendant la configuration et la surveillance. 
  • Protection contre les attaques sophistiquées : La cryptographie asymétrique empêche les attaques de phishing et les attaques de type "man-in-the-middle" lors des communications sans fil. 
  • Des opérations de maintenance plus sûres : Un accès sans fil sécurisé réduit la nécessité d'intervenir physiquement dans des zones dangereuses ou difficiles d'accès. 
  • Réduction des besoins en infrastructure : La connectivité sans fil réduit les besoins en infrastructure tout en améliorant la facilité d'utilisation et le gain de temps dans les opérations quotidiennes de l'installation. 
  • Gains d'efficacité opérationnelle : Des flux de travail plus rapides permettent aux opérateurs de travailler en toute sécurité tout en réduisant les temps d'arrêt. 

En tirant parti d'une connectivité sans fil sécurisée, telle que Bluetooth®, vous contribuez à réduire les risques là où la cybersécurité est souvent la plus vulnérable, à savoir sur le terrain, tout en mettant en place des flux de travail numériques qui améliorent l'efficacité et la sécurité. 

Découvrez dès aujourd'hui la connectivité Bluetooth®

Découvrez comment notre connectivité Bluetooth®, éprouvée dans l'industrie, sécurise l'accès sans fil à vos appareils de terrain et permet un travail sûr et efficace dans votre installation. 

Endress+Hauser : Votre partenaire de confiance pour une numérisation industrielle sécurisée 

Depuis des décennies, nous accompagnons nos clients dans l'adoption sécurisée des nouvelles technologies – de la première génération de capteurs numériques aux systèmes connectés au cloud d'aujourd'hui. Notre approche de la cybersécurité s'appuie sur les exigences industrielles, les normes internationales et, face à l'évolution du paysage numérique, sur les principes de la "sécurité par la conception". 

Nous sommes fiers de protéger nos clients en intégrant la sécurité dès la conception de nos produits et solutions, en suivant un cycle de développement sécurisé certifié conforme à la norme IEC 62443-4-1. De plus, notre écosystème IIoT respecte les normes internationales telles que ISO 27001 et ISO 27017, garantissant ainsi un traitement sécurisé des données tout au long de la chaîne de valeur. 

La technologie Bluetooth® d'Endress+Hauser permet la numérisation de votre installation. Intégrée à une large gamme de notre portefeuille de produits, cette technologie est conçue pour garantir une connectivité sécurisée et économe en énergie entre vos appareils de terrain et votre système numérique de contrôle commande.  

Chez Endress+Hauser, nous voulons vous offrir bien plus que de simples instruments. Nous nous engageons à fournir des solutions intelligentes et sécurisées qui permettent à votre installation de bénéficier de flux de travail numériques sûrs et efficaces, générateurs de valeur durable. 

Appareils Bluetooth® d'Endress+Hauser

Découvrez quelques-uns de nos produits phares équipés de la technologie Bluetooth®

/

Foire aux questions sur la cybersécurité

Passez à l'étape suivante pour renforcer votre cybersécurité

Contactez notre équipe pour découvrir comment numériser votre installation en toute sécurité.  

Notes finale

Cela pourrait également vous intéresser