Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Surveillance d'état : Mise en œuvre des stratégies de maintenance

Pour faire passer les activités de maintenance à un niveau supérieur, la surveillance d'état fournit les informations et les données nécessaires pour prendre des décisions plus précoces et mieux éclairées, à grande échelle.

Une femme avec une tablette devant une installation de forage

Les stratégies de maintenance, telles que la maintenance préventive ou prédictive, définissent la manière dont les activités de maintenance sont mises en œuvre. La surveillance d'état fournit aux spécialistes les informations de base nécessaires pour déterminer à quel moment une intervention est réellement nécessaire.

Grâce à l'utilisation d'appareils connectés et à une connectivité sécurisée, les opérateurs d'installations et les équipes de maintenance peuvent visualiser l'état des équipements pendant leur fonctionnement, soit à distance, soit directement sur l'appareil. C'est l'accès à ces informations qui rend possible la surveillance d'état et permet de mettre en place des interventions de maintenance plus précoces et mieux fondées.

Cela ne définit pas une stratégie de maintenance et ne remplace pas l'expertise en matière de maintenance.  Elle fournit au contraire des informations factuelles sur l'état des équipements, fondées sur des données d'exploitation réelles, ce qui permet de déclencher ou de planifier des interventions afin d'optimiser les travaux de maintenance. Si ces informations aident à détecter des événements ou des anomalies et facilitent la prise de décision quant au moment et à la manière d'intervenir, la responsabilité incombe toujours pleinement aux opérateurs et aux professionnels de la maintenance.

À ce titre, la surveillance d'état s'adresse aussi bien aux équipes de maintenance et de fiabilité, qui cherchent à améliorer leur prise de décision, qu'aux responsables de l'exploitation qui évaluent si les approches de maintenance conditionnelle peuvent être appliquées de manière fiable à grande échelle.

Un homme debout devant un mur d'appareils, une tablette à la main ©Endress+Hauser

Pourquoi la surveillance d'état est importante en matière de maintenance

Il devient de plus en plus difficile d'évaluer l'état des équipements uniquement par le biais de contrôles périodiques ; c'est là qu'intervient la surveillance d'état. À mesure que les équipements gagnent en complexité et que les infrastructures se dispersent davantage, les approches traditionnelles basées sur l'inspection peinent à fournir des informations en temps utile.

Parallèlement, les équipes de maintenance sont souvent confrontées à des ressources limitées et à une pression croissante pour maintenir leur installation en état de fonctionnement dans le respect d'un budget défini. Elles concentrent donc leurs efforts sur les équipements critiques, là où leur intervention a le plus d'impact. En conséquence, les équipements non critiques sont souvent négligés : les problèmes s'accumulent en silence et passent inaperçus jusqu'à ce qu'ils affectent la qualité, la disponibilité ou la sécurité.

En collectant et en contextualisant en continu les données d'exploitation, la surveillance d'état transforme le comportement des équipements en informations exploitables. Cela permet de passer à une surveillance basée sur l'état, dans laquelle les décisions de maintenance sont dictées par l'état réel des équipements plutôt que par des intervalles de maintenance fixes, ce qui permet aux équipes d'intervenir plus tôt et avec davantage d'assurance.

Qu'est-ce que la surveillance d'état ? Transformer les données sur les équipements en décisions de maintenance

La surveillance d'état permet de visualiser l'état des équipements pendant leur fonctionnement en observant des paramètres mesurables au fil du temps. Ces paramètres peuvent inclure des valeurs de pression, de débit, de température, de niveau ou de qualité, selon l'équipement et l'application. L'objectif est de détecter les changements ou les comportements anormaux par rapport au fonctionnement normal, puis de les classer selon les codes d'état NE107 afin de planifier efficacement les activités de maintenance. Il ne s'agit pas de prédire les défaillances longtemps à l'avance, mais de fournir des informations pertinentes.

Fondamentalement, la surveillance d'état numérise l'état des équipements. Les données d'exploitation et celles issues des capteurs sont collectées en continu ou à intervalles réguliers, puis rendues transparentes, ce qui permet d'obtenir une vision fiable de l'état actuel des équipements. Cette visibilité permet aux équipes de maintenance de détecter les changements de comportement et d'anticiper les interventions nécessaires. Les décisions restent prises par des humains ou sur la base de règles, mais elles s'appuient sur des données objectives relatives à l'état des équipements plutôt que sur des hypothèses ou des calendriers fixes.

Le système fonctionne en établissant une référence qui représente le comportement normal des équipements dans des conditions d'exploitation réelles. Tout écart par rapport à cette référence indique qu'un changement est survenu. Ces changements peuvent résulter de l'usure, de l'encrassement, de la dérive ou de perturbations du process. Plutôt que de se fier uniquement à des valeurs de signaux isolées ou à des alarmes, la surveillance d'état se concentre sur les tendances et les écarts qui signalent des événements significatifs.

La surveillance d'état fournit des éléments factuels pour la prise de décision ; les stratégies définissent la manière dont ces décisions sont mises en œuvre. Il apporte la transparence nécessaire à la maintenance conditionnelle et soutient les stratégies de maintenance préventive grâce à des informations pertinentes. En fondant leurs décisions sur le comportement réel des équipements, les équipes peuvent intervenir plus tôt, éviter les travaux superflus et aligner plus efficacement les actions de maintenance sur les priorités opérationnelles.

Les éléments essentiels d'une surveillance d'état efficace ©Endress+Hauser
Les éléments essentiels d'une surveillance d'état efficace

Éléments clés d'une surveillance d'état efficace

Une surveillance d'état efficace dépend de l'interaction de plusieurs éléments essentiels :

  • Mesures fiables sur le terrain. Tout repose sur des mesures de terrain fiables qui reflètent fidèlement le comportement des équipements. Sans données fiables à la source, les analyses en aval perdent tout leur sens.
  • Disponibilité constante des données. La disponibilité constante des données revêt une importance tout aussi grande : que l'accès aux données se fasse localement ou à distance, celles-ci doivent être disponibles au moment où des décisions doivent être prises.
  • Indication claire des écarts. Une identification et une définition claires des écarts ou des états anormaux aident les équipes à concentrer leur attention là où cela compte le plus.
  • Des diagnostics compréhensibles. Pour garantir que les mesures correctives appropriées soient prises, il est nécessaire de disposer de diagnostics clairs et compréhensibles.
  • Une connectivité efficace et sécurisée. La connectivité est le fondement de tous ces éléments et garantit que la surveillance d'état puisse évoluer efficacement.

Connectivité et accès à distance

C'est la connectivité qui permet à la surveillance d'état de s'étendre au-delà des équipements individuels et de prendre en charge des opérations décentralisées. Elle peut être mise en œuvre à l'aide de différentes architectures, en fonction des besoins opérationnels. Les configurations locales sont courantes lorsque la surveillance est étroitement intégrée aux systèmes d'automatisation existants. Les architectures connectées au cloud apportent une valeur ajoutée pour les équipements décentralisés ou difficiles d'accès.

La connectivité permet une surveillance en temps quasi réel, quelle que soit l'architecture choisie, en fonction des exigences de l'application et de sécurité. Les protocoles de communication industriels courants, tels que HART, Profinet, Ethernet/IP, mais aussi IO-Link et Ethernet-APL, permettent d'accéder aux données de diagnostic et de process provenant des appareils de terrain.

Les Edge Devices et les passerelles agrègent et prétraitent souvent les données, ce qui permet une transmission sécurisée tout en réduisant la charge pesant sur les systèmes centraux. Une exigence essentielle est la coexistence sécurisée avec les environnements SNCC et d'automatisation. La surveillance d'état complète les systèmes numériques de contrôle commande en apportant une visibilité supplémentaire sans interférer avec le fonctionnement.

Pourquoi la surveillance d'état à distance apporte une valeur ajoutée

De nombreux équipements industriels sont décentralisés, mobiles ou difficiles d'accès. Dans ces cas-là, les contrôles manuels s'avèrent inefficaces et mobilisent trop de ressources.

La surveillance d'état à distance offre une visibilité centralisée sur l'ensemble des équipements grâce à un suivi en temps réel de l'état des équipements décentralisés, sans qu'il soit nécessaire de se rendre régulièrement sur place. Les écarts sont détectés plus tôt et dans un contexte plus clair, ce qui permet aux équipes de maintenance de planifier leurs interventions plus efficacement. Cela permet aux équipes de maintenance de planifier leurs interventions en fonction des arrêts programmés plutôt que de devoir réagir sous la pression. Cela améliore la hiérarchisation des priorités, réduit les interventions d'urgence et favorise une exécution plus prévisible des opérations de maintenance.

De la surveillance d'état à la surveillance spécifique à l'application

La surveillance d'état offre une couche de détection générique applicable à l'ensemble des équipements. Elle permet d'identifier les écarts et les comportements anormaux, quel que soit le secteur d'activité ou l'application.

Pour optimiser la maintenance, l'étape suivante consiste à mettre en relation cette visibilité avec la criticité des équipements et les priorités de maintenance. Cela permet de transformer les données génériques sur l'état des équipements en informations exploitables pour améliorer la planification, la hiérarchisation des priorités et les interventions.

Station de traitement des eaux équipée de solutions de télésurveillance fixées sur le garde-corps ©Endress+Hauser

Exemple : Surveillance d'état dans les applications eau et eaux usées

À titre d'exemple, dans les applications eaux et eaux usées, l'optimisation de la maintenance est étroitement liée à la fiabilité, à la qualité et à la conformité des process. La surveillance d'état permet de visualiser le comportement des process, contribue à détecter les anomalies à un stade précoce et fournit les preuves documentées nécessaires à une exploitation conforme aux exigences d'audit. Au sein d'une infrastructure décentralisée, cela permet de prendre des décisions de maintenance plus ciblées et d'assurer une exploitation plus fiable.

Surveillance d'état dans les applications eaux et eaux usées

La surveillance d'état aide les opérateurs du secteur de l'eau et des eaux usées à détecter rapidement les anomalies, à mettre en place des mesures de maintenance ciblées et à conserver des registres conformes aux exigences d'audit sur l'ensemble d'une infrastructure décentralisée. Cela permet de renforcer à la fois la fiabilité, la qualité et la conformité.

Découvrez comment la surveillance d'état contribue à l'optimisation de la maintenance dans le secteur de l'eau et des eaux usées.

Foire aux questions

Notes finale

Comment pouvons-nous vous accompagner dans votre transition vers le numérique ?