Gérer un système biologique dynamique
Lors de la culture semi-continue, les bioprocédés en amont évoluent en permanence. La consommation de nutriments, la formation de métabolites, l'évolution de la biomasse, la demande en oxygène et l'expression des produits peuvent changer tout au long du cycle, mais de nombreuses décisions de process reposent sur des mesures hors ligne périodiques. Cela crée un écart de visibilité entre le comportement de la culture et ce que les opérateurs peuvent réellement observer.
Des événements biologiques critiques tels que la limitation des nutriments, les changements métaboliques, les réactions de stress ou la demande changeante des substrats peuvent survenir entre les échantillons et ne pas être remarquées avant d'impacter la productivité et la qualité. Le défi n'est pas simplement de mesurer davantage de paramètres. Il s'agit de comprendre la trajectoire biologique de la culture suffisamment tôt pour pouvoir agir pendant que le process peut encore répondre.
Qu'est-ce que la surveillance du bioréacteur en amont ?
La surveillance du bioréacteur en amont est l'observation continue des paramètres biologiques et de process pendant la culture cellulaire ou la fermentation. Son objectif est d'aider les équipes à comprendre le comportement du process, à détecter les écarts plus rapidement et à mieux contrôler le process pendant les phases de production critiques.
Pour les bioprocédés semi-continus, cela signifie aller au-delà des instantanés analytiques isolés et avoir une meilleure vue sur l'évolution de la culture au fil du temps. La surveillance continue permet de mettre en évidence ce qui se passe entre les échantillons et de prendre plus rapidement des décisions concernant l'alimentation, les ajustements de process et les déclencheurs d'investigation
La fenêtre de process critique : phase semi-continue dans le bioréacteur
C'est dans la phase semi-continue que se joue la performance en amont. La stratégie d'alimentation, la disponibilité des nutriments et l'équilibre métabolique influencent directement la croissance, la productivité et le résultat du lot final. À ce stade, de petits écarts provoquent rarement une défaillance immédiate du process. Au lieu de cela, ils réduisent progressivement les performances de la culture, augmentent la variabilité ou limitent le rendement utilisable du lot. Lorsque ces effets sont confirmés par une analyse hors ligne, une partie du potentiel du lot peut déjà être perdue. Une visibilité continue en cours de process aide à résoudre ce problème en montrant comment la culture évolue pendant les heures où le rendement, la consistance, la trajectoire des lots et la qualité du produit sont encore modifiables.
Comprendre la trajectoire de la culture, et pas seulement les différentes mesures
L'efficacité du contrôle des bioprocédés en amont dépend moins des valeurs d'analyse isolées que de la compréhension de l'évolution de l'état biologique de la culture. Une concentration de glucose fournit à elle seule un contexte limité. Ce qui importe est de savoir si la demande en nutriments augmente, si le métabolisme est décalé, et si la culture reste dans sa fenêtre d'exploitation prévue.
C'est le principe de la conscience de l'état des process : comprendre où se trouve la culture, comment elle est arrivée à ce stade, où elle peut se diriger, et si une action est nécessaire.
La spectroscopie Raman en ligne y contribue en générant des informations moléculaires en temps réel directement depuis le bioréacteur. Combinés à des modèles chimiométriques ou d'apprentissage-machine adaptés, les mesures Raman peuvent donner un aperçu en temps utile des nutriments, des métabolites, de la densité cellulaire viable, du titre et autres variables de process et de qualité, en fonction de l'utilisation prévue et de la stratégie de validation de modèle.
La spectroscopie Raman comme outil PAT pour la surveillance des bioprocédés
La spectroscopie Raman est largement utilisée dans la technologie analytique des process (PAT) car elle peut fournir un aperçu in situ en temps réel des variables de process critiques. Dans les bioprocédés en amont, les stratégies PAT basées sur Raman peuvent favoriser la compréhension, la surveillance et le contrôle du process en aidant les équipes à interpréter la consommation de nutriments, la formation de métabolites et le comportement de la culture au fil du cycle.
Ceci est particulièrement utile lors du fonctionnement en mode semi-continu, où la demande en nutriments et le comportement métabolique n'ont pas toujours un cycle fixe. En révélant les changements biologiques au moment où ils surviennent, la surveillance basée sur Raman aide les opérateurs à détecter les dérives du process avant qu'elles n'entraînent une perte de productivité, une variabilité accrue ou une déviation des lots.
Adapter l'alimentation avec les besoins en temps réel de la culture
Avec une visibilité continue sur le comportement culturel, les opérateurs peuvent en fonction du comportement de la culture montre pendant le cycle. Par exemple, un changement dans la consommation de glucose, la formation de lactate, l'évolution de la biomasse ou un autre indicateur de process dérivé du Raman peut montrer que la culture s'éloigne de la trajectoire attendue. Au lieu d'attendre le résultat hors ligne suivant, les équipes peuvent décider d'adapter le moment de l'alimentation, d'ajuster la vitesse d'alimentation, d'examiner un éventuel déséquilibre nutritionnel ou de maintenir la stratégie actuelle car le process reste dans la fenêtre opérationnelle prévue.
Cela permet aux équipes de ne plus simplement observer, mais aussi d'agir pendant les heures où le lot est encore réactif :
- Si la demande en nutriments augmente plus rapidement que prévu : revoir le profil d'alimentation et adapter le moment d'alimentation avant que la limite n'affecte la productivité.
- En cas d'excès de substrat ou d'accumulation de métabolites : réduire le risque de suralimentation et de déséquilibre métabolique en modifiant la stratégie d'alimentation.
- Si la culture dévie de la trajectoire attendue : déclencher l'investigation plus tôt, pour que l'action corrective puisse encore influencer le résultat.
- Si la culture reste stable : confirmer que la stratégie actuelle est adaptée et éviter les interventions inutiles.
- Si une transition métabolique se produit à un moment variable : mettre en place une alimentation basée sur l'état réel du process, et pas seulement sur un calendrier fixe.
Le changement opérationnel est clair : passer d'un fonctionnement basé sur une recette à un contrôle en fonction du comportement. La stratégie d'alimentation n'est plus de suivre un calendrier fixe jusqu'à ce que l'échantillon suivant indique le contraire. Elle devient un point de décision qui peut être réévalué pendant le cycle, selon si la culture consomme les nutriments comme prévu, montre des signes de changement métabolique ou se rapproche d'un état de processus où une intervention est nécessaire pour protéger la productivité.
En pratique, cela signifie que les équipes ne regardent plus en arrière pour connaître ce qui s'est passé, mais décident de ce qui doit se passer ensuite. La question clé devient : « Que montre la culture en ce moment, et une action est-elle nécessaire ? »
Protéger le rendement et la qualité au moment où le résultat du lot est déterminé
En maintenant la culture au plus près de la fenêtre opérationnelle prévue pendant la phase semi-continue, les fabricants peuvent agir avant que les petits écarts s'accumulent au point d'entraîner des pertes de performance. Cela contribue à des performances de process plus constantes et à la réduction de la variabilité pouvant affecter à la fois le rendement et la qualité du produit. La valeur ne s'obtient pas seulement avec la surveillance. Elle vient également de l'utilisation des signaux en temps réel pour décider si l'alimentation doit se faire plus tôt, plus tard ou si elle doit être réduite, pour examiner un changement de métabolisme ou pour confirmer que la trajectoire actuelle du processus reste acceptable.
Cela crée de la valeur à trois niveaux :
- Rendement plus élevé par lot - Les informations en temps réel sur la demande de substrat et sur le comportement métabolique aident les opérateurs à maintenir des conditions favorisant la productivité pendant la phase la plus critique du cycle. Dans le contrôle des bioprocédés en amont, la surveillance Raman en ligne aide les scientifiques à identifier le moment idéal pour l'alimentation, pour un rendement accru.
- Plus grande constance des lots - La surveillance continue des bioréacteurs aide à détecter plus tôt la dérive du process, ce qui réduit la variabilité causée par les transitions biologiques invisibles entre les points de prélèvement. Cela permet des trajectoires de culture plus prévisibles, un fonctionnement semi-continu plus constant et une meilleure maîtrise des conditions qui influent sur la qualité du produit.
- Meilleure exploitation de la capacité réelle du bioréacteur - En améliorant le contrôle pendant le cycle, les fabricants peuvent augmenter le rendement productif des actifs existants sans changer la conception du process ni la capacité installée. La valeur est obtenue par une action anticipée, là où les performances de la culture peuvent encore être influencées.
En quoi la surveillance continue en temps réel modifie les opérations quotidiennes
La visibilité continue du process modifie les opérations en amont en passant de :
- Contrôle réactif à contrôle proactif : les opérateurs agissent alors que le process est encore réglable, au lieu de confirmer les écarts après le prélèvement.
- Fonctionnement basé sur une recette à contrôle en fonction du comportement : l'alimentation reflète la demande réelle de la culture, pas seulement les hypothèses prédéfinies.
- Cycles variables à trajectoires contrôlées : la culture est maintenue au plus près de la fenêtre opérationnelle prévue, ce qui permet une exécution régulière du process et des résultats de qualité plus prévisibles.
- Production conservative à production axée sur les performances : les équipes peuvent réduire les marges de sécurité inutiles et mieux exploiter le potentiel du process.
En pratique, cela se traduit par une meilleure prise de décisions au point le plus important : pendant la phase semi-continue, avant que le résultat final du lot et la qualité du produit ne soient fixés.
Contrôle en temps réel des bioprocédés en amont
Chez BICRO BIOCentre, la surveillance Raman en ligne a aidé les scientifiques à suivre les changements métaboliques durant un bioprocédé en amont en temps réel. L'équipe a pu identifier le point auquel les bactéries passaient d'une source de carbone à une autre, permettant une introduction de l'alimentation au moment optimal. Comme ce changement métabolique ne se produisait pas toujours au même moment à chaque cycle, la surveillance en temps réel a apporté une aide à la décision qui n'aurait pas été obtenue par une alimentation fixée dans le temps.
Ce cas démontre la valeur opérationnelle de la visibilité continue du process dans pour une prise de décision concrète. L'équipe a non seulement remarqué le changement du process, mais elle a aussi pu identifier le moment où avait lieu le changement métabolique, reconnaître que le moment variait d'un cycle à l'autre et utiliser cette information pour introduire l'alimentation au bon moment. Dans la pratique, ces informations ont mené à une action spécifique en cours de process, ce qui a permis d'améliorer la production et d'augmenter le rendement.
Cette étude démontre bien que la surveillance Raman en ligne fournit en temps réel des informations exploitables sur le comportement de la culture, ce qui permet de prendre plus tôt des décisions de process plus fondées pendant la phase semi-continue.
Pourquoi Endress+Hauser ?
Créer de la valeur à partir de la visibilité continue des process nécessite plus que des instruments. Cela implique de traduire les informations de process en décisions fiables, d'intégrer les informations PAT dans les flux opérationnels et de favoriser la mise en œuvre dans des environnements de bioprocédés réglementés
Endress+Hauser allie des décennies d'expérience dans le secteur de la spectroscopie Raman, la connaissance des applications des bioprocédés, et une aide à une mise en œuvre conforme aux GMP afin que les fabricants puissent exploiter les informations en temps réel sur la culture pour améliorer les process de manière mesurable. Du développement à la fabrication, nos experts accompagnent les équipes dans la définition de la bonne stratégie de mesure, l'utilisation des informations Raman pour les décisions relatives au process et le maintien de la fiabilité tout au long du cycle de vie de la technologie.
Le cas échéant, nos équipes peuvent également appuyer les discussions autour du développement du modèle et de la gestion du cycle de vie, l'intégration système, les attentes de qualification et le déploiement pratique de la spectroscopie Raman dans des environnements réglementés par les GMP.
Dévoiler l'activité biologique cachée entre les échantillons
Ce qui se passe entre les points de prélèvement peut façonner les résultats des bioprocédés en amont. Les limitations des nutriments, les changements métaboliques, les réponses au stress et les changements dans la demande de substrat peuvent rester invisibles lorsque l'on s'appuie uniquement sur les analyses hors ligne. Ce livre blanc explique comment la spectroscopie Raman peut aider à révéler la trajectoire biologique d'une culture et à prendre des décisions anticipées et fondées.
Vous allez découvrir :
- Pourquoi la visibilité du process importe autant que la mesure du process
- Comment la surveillance continue révèle des événements biologiques cachés entre les échantillons
- Pourquoi la compréhension de la trajectoire du process peut être plus précieuse que les valeurs d'analyse individuelles
- Comment la conscience de l'état des process contribue à intervenir plus tôt avec de meilleurs résultats
- Comment les informations obtenues par Raman peuvent favoriser la PAT, le contrôle de process et la mise à l'échelle
- Un cadre pratique pour identifier où la visibilité continue du process peut créer de la valeur
Tout ce que vous devez savoir
Vous cherchez à améliorer la visibilité et le contrôle pendant le fonctionnement du bioréacteur semi-continu ?
Nos experts en sciences de la vie peuvent vous aider à identifier où les informations Raman en continu pourraient contribuer à de meilleures décisions relatives au process, à une meilleure compréhension du process et à une valeur mesurable dans vos process en amont.