Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Régulez mieux la polymérisation en suspension grâce à une visibilité de la réaction en temps réel

La spectroscopie Raman en ligne permet de suivre en continu la baisse des monomères, la hausse des polymères et le comportement de l'hydrogène dans un réacteur à suspension. Pour des décisions précoces, une qualité plus stable et un meilleur respect des spécifications dans la production de polyéthylène et polypropylène.

Installation de production de polyéthylène de Polymers Oy, Porvoo, Finlande, Borealis, industrie chimique
Introduction

Préserver l'intégrité qualitative dans le process de polymérisation en suspension

La polymérisation en suspension de polypropylène ou polyéthylène est soumise à une dynamique chimique rapide à plusieurs phases. De petits changements non détectés dans la concentration de monomères, la teneur en hydrogène ou la formation de polymères peuvent se propager rapidement et affecter l'homogénéité des propriétés du produit, les valeurs cibles de poids moléculaire et la stabilité du réacteur.

Dans les environnements industriels réels, ce risque est amplifié par :

  • Des systèmes de suspensions opaques à teneur élevée en solides qui limitent les analyses conventionnelles
  • Des retards entre l'échantillonnage, l'analyse en laboratoire et les mesures correctives
  • L'incertitude lors des changements de qualité, lors du lancement ainsi que lors des phases de montée en échelle

Les pertes de matière et de marge les plus importantes se produisent généralement avant que les opérateurs ne sachent que la réaction s'est stabilisée.

Informations

Ce que la spectroscopie Raman en ligne rend visible

Avec la spectroscopie Raman en ligne, l'intelligence chimique s'invite directement à l'intérieur des réacteurs à suspension et offre une visibilité in situ là où les techniques traditionnelles ne peuvent pas fonctionner.

Elle fournit en temps réel des informations sur :

  • La diminution des monomères et des comonomères (p. ex. éthylène, propylène)
  • La progression de la formation de polymères, même dans les mélanges opaques à teneur élevée en solides
  • Les faibles concentrations d'hydrogène, critiques pour la régulation du poids moléculaire et de l'indice de fusion (MFR)
  • Les variations chimiques au moment où elles surviennent, et non pas au terme d'un lot ou d'un changement

Ces informations sont disponibles dans toutes les phases liquides, solides et gazeuses, et peuvent être consultées au cours de la première heure de réaction.

Polyoléfines, résultat de la polymérisation en suspension ©Endress+Hauser
Action

Comment la visibilité de la réaction change les décisions opérationnelles

Lorsque des données chimiques sont disponibles en continu à l'intérieur du réacteur de polymérisation en suspension, les décisions sont prises dans une optique proactive, et non plus en réaction à une situation donnée. Les opérateurs et les techniciens peuvent :

  • Détecter les écarts pendant que des mesures correctives sont encore possibles
  • Identifier, durant les transitions, le moment auquel une qualité n'est plus conforme aux spécifications
  • Stabiliser plus rapidement les conditions d'exploitation après la mise en service ou le redémarrage
  • Prendre des décisions de montée en échelle en fonction du comportement réel de la réaction, et non sur la base de signaux indirects

L'impact ne réside pas dans l'augmentation du volume de données générées, mais dans la visibilité de portée décisionnelle procurée au moment précis où le comportement chimique change.

Technologie de surveillance de la réaction à l'intérieur du réacteur à suspension

Dans le process de polymérisation en suspension, les changements de qualité et les phases précoces de la réaction sont les moments auxquels la qualité du produit et le débit sont exposés aux plus gros risques. En rendant visibles la diminution des monomères, l'augmentation des polymères et le comportement de l'hydrogène directement à l'intérieur du réacteur et pendant toute la durée de la réaction, la surveillance en ligne Raman transforme les pratiques de régulation. Les déductions indirectes cèdent ainsi la place à des informations se situant directement au niveau de la réaction. Les décisions sont prises pendant que la réaction est encore maîtrisable, et les écarts sont corrigés avant la production de matière non conforme aux spécifications. Cela met fin à l'incertitude aux moments les plus critiques de la production, stabilise les changements de qualité et permet aux opérateurs d'obtenir une qualité homogène et un rendement effectif plus élevé par le biais de la conception – et non grâce à des mesures correctives déployées une fois la production des lots terminée.

Valeur mesurable

De la transparence à un impact mesurable sur la production

Dans la polymérisation en suspension d'oléfines, une quantité importante de matière non conforme aux spécifications est générée lors des changements de qualité, pendant que les opérateurs attendent confirmation que la nouvelle qualité a atteint les valeurs des spécifications. Grâce à une détection plus précoce de la formation des polymères et de la stabilisation de la qualité, la surveillance en ligne Raman réduit le temps nécessaire pour passer d'un produit hors spécifications à un produit conforme.

Pour la production de suspensions d'éthylène ou de propylène, l'impact économique de la visibilité de la réaction dépend de la rapidité avec laquelle les opérateurs peuvent identifier avec certitude la stabilisation de la qualité et agir en conséquence. Tout retard entre la stabilisation réelle de la réaction et la confirmation des résultats pour la prise de décisions entraîne la production d'une quantité superflue de matière non conforme aux spécifications ainsi que des pertes de marge de production.

Exemple d'impact économique dans des conditions d'exploitation réalistes

Des informations sur la réaction obtenues à un stade plus précoce lors des changements de qualité peuvent se traduire par un gain de matière conforme aux spécifications et une valeur ajoutée annuelle mesurable. La question sous-jacente pour chaque entreprise n'est pas de savoir si des gains similaires sont possibles, mais à combien pourrait s'élever la réduction de temps de transition et de volume hors spécifications si les décisions étaient prises au moment où la réaction se stabilise réellement.

Avantages :

  • Délai type jusqu'à la conformité aux spécifications en l'absence d'informations en temps réel : env. 90 minutes
  • Délai jusqu'à la conformité aux spécifications avec détection de qualité par technologie Raman : env. 60 minutes
  • Réduction de la production hors spécifications à chaque changement de qualité : env. 30 tonnes
  • Pour 3 changements par semaine, cela équivaut à un gain annuel d'env. 4 680 tonnes de matière conforme aux spécifications
  • Si la différence de prix entre matière conforme et non conforme s'élève p. ex. à env. 400 dollars/tonne, cela correspond à une valeur potentielle d'env. 1,87 million de dollars/an

Dans la pratique, les avantages économiques varient directement en fonction du degré d'accélération des changements de qualité et du retour à la production conforme aux spécifications.

Dans un réacteur à suspension réel, cette valeur peut être obtenue de la manière suivante :

  • Sondes Raman à immersion installées directement dans le réacteur à suspension
  • Fonctionnement en environnement ATEX avec des analyseurs situés dans les zones contrôlées
  • Sensibilité suffisante pour quantifier en ligne les monomères, les polymères et l'hydrogène à l'état de traces
  • Mise en œuvre progressive, laboratoire → installation pilote → production, en conservant les modèles analytiques et la compréhension du process

Au lieu de remplacer les systèmes de régulation existants, la technologie Raman les complète en mettant à disposition des variables de réaction précédemment invisibles pour la régulation, l'optimisation et la prise de décisions.

Une collaboratrice de Borealis devant une installation chimique industrielle de production de polymères @Borealis
Étude de cas

Performances éprouvées dans un process industriel de polymérisation en suspension

La société Borealis a conclu un partenariat avec Endress+Hauser pour surveiller, à l'aide de la spectroscopie Raman en ligne, la diminution des monomères et la croissance des polymères dans un process de polymérisation en suspension de propylène ou d'éthylène.

  • Surveillance en temps réel des phases liquides, solides et gazeuses dans les process de polymérisation
  • Quantification du propylène, du polypropylène et de l'hydrogène à l'état de traces dans le process de polymérisation
  • Visibilité claire de la réaction au cours de la première heure du process de polymérisation
  • Confiance renforcée lors du passage du laboratoire à l'installation pilote puis à la production en série
Alexander Standler, de Borealis Polyolefine

"Les connaissances et le savoir-faire d'Endress+Hauser en matière d'application des analyses optiques dans les secteurs de la pétrochimie et des polymères ont joué un rôle déterminant dans l'amélioration du développement de nos process de polymérisation."

Alexander Standler, Expert en analyseurs de gaz en ligne, Borealis Polyolefine GmbH, Linz, Autriche
Notre expertise

Pourquoi Endress+Hauser ?

Notre offre pour aider les producteurs de polymères à concevoir des process de production sûrs, homogènes et performants :

  • Systèmes Raman éprouvés pour les environnements ATEX
  • Sondes à immersion conçues pour des conditions de réaction multiphasiques changeantes
  • Expertise pousséedans les domaines de la chimie des polymères et l'analyse des process
  • Vente fortement axée sur le conseil, avec chimiométrie et conception d'essais
  • Vaste réseau international de service après-vente avec une solide assistance technique locale

Du développement en laboratoire à la production en série, notre technologie étaye la compréhension des process et assure une qualité constante des polymères.

Déploiement opérationnel

La spectroscopie Raman est-elle intéressante dans le cas de votre process ?

Penchez-vous sur des considérations pratiques et des questions d'auto-évaluation pour déterminer où et comment la spectroscopie Raman pourrait être un bon moyen de générer une véritable valeur ajoutée dans votre process chimique.

Produits phares

Découvrez nos systèmes de spectroscopie Raman

/
FAQ

Tout ce que vous devez savoir 

Prochaines étapes

Contactez-nous

Parlez de vos défis avec nos experts de l'industrie chimique. Nous sommes là pour vous aider.

Notes finale

Ceci pourrait aussi vous intéresser