Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesurable et vérifiable : la surveillance avec Teqwave

Borer Chemie AG fait confiance à Endress+Hauser pour un nettoyage efficace des composants

Le nettoyage des composants est une part essentielle de la production de composants de fabrication industrielle. S'il est effectué correctement, il contribue considérablement au fonctionnement fiable et robuste. C'est là que les clients peuvent compter sur la précision et l'expertise de Borer Chemie AG, leader du marché suisse, et sur les appareils de terrain à ultrasons Teqwave F, I et T d'Endress+Hauser.

Photo du Teqwave T – Appareil de mesure de la concentration par ultrasons ©Endress+Hauser

Offre des possibilités d'application extrêmement flexibles : mesure temporaire de la concentration avec Teqwave T au centre de test et de formation.

Photo du centre de test et de formation de Zuchwil ©Endress+Hauser

Au centre de test et de formation, les clients peuvent tester les agents et process de nettoyage deconex® sur différents systèmes de nettoyage et ainsi que la mesure de la concentration haute précision avec Teqwave.

Le résultat

  • L'étroite coopération entre Borer Chemie AG et Endress+Hauser assure aux clients des process constants et efficaces pour leurs produits.

  • Lorsqu'une mesure de la concentration et une surveillance des bains sont nécessaires, les utilisateurs des produits deconex® combinés à l'analyse en temps réel de Teqwave ont la certitude de miser sur une méthode moderne et fiable.

Company logo Borer Chemie AG

Dans notre centre de test et de formation, nous utilisons Teqwave pour démontrer à nos clients la facilité de mise en œuvre des analyses des agents de nettoyage.

Tobias Schär, Customer Service Manager Industrial Division
Borer Chemie AG

Les exigences du client

Tout comme pour les étapes de fabrication en amont, la précision est également de rigueur lors du nettoyage des composants. Seule la combinaison correcte des agents et process de nettoyage assure l'effet de nettoyage souhaité et une qualité de surface optimale. Pour cela, il est essentiel que la concentration en agent de nettoyage soit maintenue au niveau optimal pendant toute la durée du process.

Notre solution

Avec ses appareils de mesure par ultrasons Teqwave F, I et T très polyvalents, Endress+Hauser offre une solution adaptée pour la mesure de la concentration en temps réel. Le centre de test et de formation de Borer Chemie AG à Zuchwil, en Suisse, est unique en Europe. Ce site permet aux clients de tester les agents et process de nettoyage deconex® ainsi que la mesure de la concentration haute précision avec Teqwave.

Appareils utilisés

Appareils de mesure de la concentration pour toutes les tâches : Teqwave F pour une analyse des liquides en temps réel dans les pipelines ; Teqwave I pour une analyse précise des liquides en temps réel dans les cuves ou conduites de grand diamètre ; Teqwave T pour l'analyse temporaire des liquides en cours de process